AD評価に関するスキルが乏しいため、お詳しい方、ご教授いただけないでしょうか?24bitの⊿∑ADの実力性能評価(有効ビット数)を以下の方法で実施しようと考えています。信号発生器よりアナログ信号(正弦波)を⊿∑ADに入力し、ロジックアナライザにて周波数解析を行い、SN比(SFDR?)より有効ビット数(6dB≒1bit)を確認しようとしています。上記方法が、妥当な評価方法なのかどうか、ご意見、ご教授いただけないでしょうか?また、推奨される測定器(信号発生器、ロジックアナライザ?)がありましたらご教授頂けると助かります。以上、よろしくお願い致します。
kunnyさん
高精度のΔΣは評価が難しいので、みんな避けて通ろうとするんですけれども、、、 ↓なんかが参考になるんじゃないでしょうか。
repo.lib.hosei.ac.jp/.../13_etd_itotomohiko.pdf http://www.orixrentec.jp/cgi/tmsite/knowledge/know_ad4.html
パルジェネも案外と歪んでいるので、24bit分の精度を出すのも大変ですよねー。
Kirinさん
情報提供ありがとうございます。
2章の記載を見ると、評価方法としては問題なさそうですが、
仰る通り、高調波歪の少ない高精度な信号発生器が必要ということですよね…。
高性能な信号発生器は手配できそうにないので、そこをどうにか簡易的にできないかと…。
自作で水晶発振回路を組んでもせいぜい50dBcくらいにしかなりませんし、 汎用のパルジェネは80dBcくらいですかねー。携帯向けのbpmオーダーの正弦波を出せる発信器も-30dBc程度だったりしますし、 そもそも、スペアナでパルジェネの歪を確認しようにもスペアナだって100dBcくらいしか見えなさそうですから、どうするんでしょうね^^;
24bitにもなってくると、DCカット用に入れるフィルムコンデンサ自体の歪とか、ありとあらゆるところに誤差要因がでるので、歪から測定する方法以外に何かあるといいですよね。