RL78/I1EのPGA付ΔΣ24bitADコンバータについて

こんにちは、NAKAといいます。

RL78/I1EのPGA付ΔΣ24bitADコンバータについて教えてください。
①シングルエンド入力で使用する場合、データシートのブロック図を見ると、計装アンプの反転入力に接続されるVBIASはセンサー用基準電圧VSBIASから作られているように見えるのですが、VSBIASの設定を変更しても、VBIASは1V固定と考えてよろしいのでしょうか?VSBIASを変更しても、A/D変換データは、ゲイン1の場合、0.2V⇒0x000000、1.8V⇒0xFFFFFFで変化がありません。VSBIAS出力だけが変化するのでしょうか?

②差動入力モードの場合、データシートの入力電圧範囲は0.2V~1.8Vとあります。同相入力電圧が削除できるのが、計装アンプの利点だと思うのですが、0.2V以上ないといけないのは使いにくく感じます。例えばフォトダイオードなどのセンサーをTIA(トランスインピーダンスアンプ)みたいなもので電流⇒電圧変換して使う場合も0.2V位オフセットさせるような細工が必要になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Parents
  • NAKAさん

    まだI1Eのユーザーズマニュアルがあがってないみたいですねー。

    とりあえず、VBIASと16bitΔΣを持っているIC101(RAA730101)のマニュアルには、

    シングルエンド入力モード,および温度センサ入力モードでは,内部バイアス電圧(VBIAS=0.9 V(Typ.))を基準電 圧として使用し,プログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)の反転入力に接続します。一方,入力マルチプレクサ x(x = 1~5)からの信号は,プログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)の非反転入力に接続します。プログラマブル・ゲイ ン計装アンプ(PGIA)は GTOTAL = 1(GSET1 = 1、GSET2 = 1)設定時、基準電圧を中心として 0.2~1.6 V の範囲の差動信号を出力します。

    と記載されているので、VBIASは固定と考えてよい思います。

    ブロック図を見るとなんかVBIASの生成にVSBIASが関係しているので、気になりますよねー。
    でもVSBIAS(min1.2V)よりもVBIAS(0.9V)の方が電圧が低く、VSBIASからVBIASを生成することは可能なので
    状況証拠からI1EもVSBIAS>VBIASになっていれば同様に考えてよいと思います。

     

    入力は前段でなんとかして、下駄を0.2Vつけないとダメですね。

  • Kirin先生ありがとうございます。

    >まだI1Eのユーザーズマニュアルがあがってないみたいですねー。⇒表紙にはRev.1.00 2015.7とありました。代理店さまよりCDでもらいました。

    何となくNAKAの理解と同じ感じですね?では先回のをセンサーとして使う場合、入射光がなく、フォトダイオードにわずかな暗電流しか流れない条件下でアンプの出力ノードが出力電圧ローの規格値を上回るように、TIAの非反転入力にバイアスを掛ける必要がある(参考:https://www.maximintegrated.com/jp/app-notes/index.mvp/id/5129)ので、これにVSBIAS(SBIAS)出力が使えそうですね!VSBIASが0.2Vまで設定できれば、レンジをフルで使えたのに、0.5Vまでしか設定できないのが残念!

    今、評価ボードにスイッチング電源で電源供給し、ボリュームでA/D値を確認してますが、こんないい加減な電圧だと、12bit程度しか見れませんね!A/D回数やオバーサンプリング比、平均化の回数をいじってもほとんどばらついちゃいます!!......汗)

    P.S.

    RL78は以前G14を1週間だけ触って、チョコさんに「初期設定だけコード生成機能を使うといいよ!」とアドバイスされましたが、マニュアルみてゴリゴリやってました。今回ちょと試したら、超簡単にできちゃいますね!!ただ、こんな環境に慣れてしまったら、他のマイコンを触るとき、自分がダメになってしまいそうで怖い!

  • NAKAさん

    大分時間があきましたけど、そろそろ完成しました?

  • Kirin先生ご心配いただきありがとうございます。

    機能に関しては何とかなってる感じですが、性能を含めた課題出しといったところでしょうか?やっぱりいろいろ考えるより、実際に触り倒した方が理解は進みますね!マニュアルばかり眺めてると意識を失いそうです。入力範囲が1.6Vで24bitなのでPGAを1に設定しても分解能が95nV、PGA64で1.5nVっていう、微弱信号感バリバリでS/Nと戦ってます。アナログのセンサー回路をバラック組んで、いい加減に評価ボードにジャンパー配線接続してますので有効16bit程度ですが、しっかり回路を作り込めばいくらかは改善しそうかな?またOSR(オバーサンプリング比)や平均化数等のパラメータを触ってSINAD特性((信号成分+ノイズ成分+歪成分)と(ノイズ成分+歪成分)の比)がどんな感じになるとかしてますが、結局、精度良くすると高速さとか消費電力が犠牲になるというトレードオフがやってきます。

    悩みが尽きない今日この頃です。

    P.S.

    明日、別件のプリント板が仕上がってきますので、またしばらく現実逃避するNAKAです........笑)⇒こちらでもバグってもっと深い闇に突っ込む可能性もありますが!!!。

Reply
  • Kirin先生ご心配いただきありがとうございます。

    機能に関しては何とかなってる感じですが、性能を含めた課題出しといったところでしょうか?やっぱりいろいろ考えるより、実際に触り倒した方が理解は進みますね!マニュアルばかり眺めてると意識を失いそうです。入力範囲が1.6Vで24bitなのでPGAを1に設定しても分解能が95nV、PGA64で1.5nVっていう、微弱信号感バリバリでS/Nと戦ってます。アナログのセンサー回路をバラック組んで、いい加減に評価ボードにジャンパー配線接続してますので有効16bit程度ですが、しっかり回路を作り込めばいくらかは改善しそうかな?またOSR(オバーサンプリング比)や平均化数等のパラメータを触ってSINAD特性((信号成分+ノイズ成分+歪成分)と(ノイズ成分+歪成分)の比)がどんな感じになるとかしてますが、結局、精度良くすると高速さとか消費電力が犠牲になるというトレードオフがやってきます。

    悩みが尽きない今日この頃です。

    P.S.

    明日、別件のプリント板が仕上がってきますので、またしばらく現実逃避するNAKAです........笑)⇒こちらでもバグってもっと深い闇に突っ込む可能性もありますが!!!。

Children