高速フォトカプラ<PS9113>についてですが、データシートを見ると入力電流H→Lの記述はあるのですが、L→Hの記述がありません。
ただ、データシート上、「スレッシュホールド入力電流」という書き方がされていますので、H→LもL→Hも同じ値ということでよいのでしょうか?
御存じの方がいらっしゃいましたら、お手数ですがご教示お願い致します。
よろしくお願い致します。
こんにちは
「OFF」状態の順電流の最大限は、出力の設計、特に負荷抵抗の値に依存するので、フォトカプラ単体では規格などに定義することができません。
詳細はルネサスさんの技術解説、『フォトカプラの「ONとOFF」』の 2.入力側 に記載されています。
www.renesas.com/.../on-off.html
読んでみて下さい。