RX231 IIC通信 API関数について

はじめまして、KANと申します。

現在、RX231マイコンとEEPROM BR24G256(ROHM製)とでIIC通信を行い、データをやり取りしようとしています。

その際にスマートコンフィグレータから生成されるAPI関数にてデータの受信をしようとするために下記コードを実行したのですが、バッファとしている配列の先頭となるDATA[0]~DATA[3]の3byteにデータが受信されず、DATA[4]~DATA[34]には正常にデータが受信される結果となりました。データ読み取りの際のデータ数を減らしても先頭のデータが受信できない状態となっていました。

先頭のデータが受信できない原因としては何が考えられるでしょうか?それともAPI関数のR_Config_RIIC0_Master_Receiveがそういった仕様になっているのでしょうか?

尚、スレーブアドレス(SLAVE_ADDRESS)は0x50と設定しています。

初歩的な質問かもしれませんが、ご教授願います。

//TEMP_eep配列初期化
TEMP_eep[0] = 0x00;
TEMP_eep[1] = 0x20;

F_eep = 1;
R_Config_RIIC0_Master_Send_Without_Stop(SLAVE_ADDRESS, &TEMP_eep[0], 2);//読み込みアドレス指定

while (F_eep == 1) {//コールバック待ち
nop();
}
F_eep = 1;
T_INI = 2;

R_Config_RIIC0_Master_Receive(SLAVE_ADDRESS, &DATA[0],35);//データ読み込み

while (F_eep == 1 && T_INI != 0) {
nop();
}

Parents
  • 私は以前RX72MでRIICのマスターモードでEEPROM読み書きを試したことがあります。ただ、動きがおかしかったのでSCIのI2Cモードで実装しました。オシロスコープで波形を確認してRIICの動きがおかしいので何か条件や仕様制限があるかもしれません。そもそもRIICは「簡易」という接頭語がつくペリフェラルですし、SCIで思った通り動くのでRIICの調査は深く行っていませんがSCIのI2Cモードなら確実に動きます。もし、GPIOピンの割り当てでSCIが使えるならSCIのI2Cモードを使うことを検討されるのがいいです。

  • Yamamoto様ありがとうございました。

    SCIのIICモードを使うとのことでしたがハードウェアマニュアルを確認したところ、現在使用しているピンの端子機能がSCL、SDAのみとなっており、SCIへの変更ができなさそうでした。現状ハードの変更ができませんのでとりあえず今の接続にて改善を試みてみます。

Reply
  • Yamamoto様ありがとうございました。

    SCIのIICモードを使うとのことでしたがハードウェアマニュアルを確認したところ、現在使用しているピンの端子機能がSCL、SDAのみとなっており、SCIへの変更ができなさそうでした。現状ハードの変更ができませんのでとりあえず今の接続にて改善を試みてみます。

Children