はじめまして、Meroといいます。
RUNESASマイコンについては初心者ですがやりたいことがあります。
https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/code-flash-libraries-flash-self-programming-libraries
上記からRh850 コードフラッシュライブラリを落としてきたのですが、
このライブラリに付属するサンプルソフトをもとに、Rh850 P1M-E上でフラッシュ消去/書き込みをできるようにしたいのですが、
その実現の可否や実装の流れについて質問させてください。
このサンプルソフトに修正を加えてRh850 P1M-Eでもフラッシュ消去/書き込みできるようにしたいことがまずやりたいことです。
(諸事情によりこのマイコンでできないといけません)
まず対応デバイスのRH850-F1Kも手元にあったので、そちらではサンプルソフトを使ってラッシュ消去/書き込めることは確認しました。
メモリ空間やレジスタなどが変わってきますのでそのままでは動作しないかとぱっと思いますが、概要的な話で申し訳ないのですが、
実現の流れについては、マニュアルやデータシートを参照しながら、F1Kで触っているレジスタをP1Mに合わせて
アドレスを変えていけば、Rh850 P1M-E上でも動作できるようになりますでしょうか?
他にできそうな案も思いつかないのですが、
もし何か他にも良い実現の仕方がありましたらそちらもお伝えいただれば助かります。
その際には申し訳ありませんが、私は
つい今週CS+やセクションのことを知ったばかりの初心者でありますため、
かみ砕いた表現でお伝えいただけますと幸いです。
なおRh850 P1M-E上でそのまま使えるコードフラッシュライブラリがなさそうなことは下記を見て確認済みとなります。
https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19963745
以上です。よろしくお願いいたします。