M3S-T4-TinyでのDHCPクライアント機能の動作について

こんにちは、KATA_KANと申します。

2年前、以下のリンク先でRX72M RSKを使用したM3S-T4-Tinyでのping疎通について問い合わせさせて頂いておりました。
https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/beginners/f/002-2095199602/7950/rx72m-rsk-tcp-ip-m3s-t4-tiny-ping

今回もM3S-T4-Tinyに関する質問となります。

現在、RX72M 176pin(R5F572MNDDFC) を使用したオリジナルボードの開発をしており、RSKで試した情報を流用しつつ、
M3S-T4-Tinyを使用したEtherポートへのping導通や、DHCPでのIPアドレス自動割り当て等の動作確認をしています。

その作業の中で、起動済みのDHCPサーバからのIPアドレスの取得は上手くいくのですが、
DHCPサーバをオリジナルボードより後から起動した場合、DHCPによるIPアドレス取得が動作しないことがわかりました。

オリジナルボードのEtherモジュールからパケットキャプチャをして、DHCP Discoverをどのように送っているか確認したところ、
最初のDHCP Discoverの後、4秒、4秒、8秒、16秒後にそれぞれ再送した後は、DHCP Discoverを再送していないようでした。

恐らく、M3S-T4-TinyのDHCPクライアントの動作仕様として、APIのlan_open()等を呼んだ直後にだけDHCP DISCOVERを送信し、
DHCPサーバからの応答が必要回数タイムアウトした場合、以降何もしない、という動作となっていると推測しているのですが、
実際の動作はどのようになっていますでしょうか?
また、DHCPサーバが起動し、IPアドレスが割り当てるまでクライアント側からDHCP DISCOVERを繰り返し送るようなロジックとしたい場合、どのように修正すればよいでしょうか?

現在使用しているM3S-T4-TinyのバージョンはV2.10です。

よろしくお願いいたします。

Parents
  • 大変申し訳ございません。
    Content Under Reviewとなった同様の投稿が連続でされてしまっているようです。
    ひとつを残し、他を削除したいのですが、どうすればよいでしょうか?

  • KATA_KANさん

    シェルティです、こんにちは。T4の設計担当者です。

    回答が遅くなりました。すみません。

    >>実際の動作はどのようになっていますでしょうか?

    DHCPが失敗するとAPIPA(Automatic Private IP Addressing)というIPアドレスを用いてTCP/IPを起動します。往々にしてこの状態ですと通信は出来ないです。

    T4のソースコードは以下から入手可能です。

    https://github.com/renesas/rx-driver-package/blob/master/source/r_t4_rx/r_t4_rx_vx.xx/r_t4_rx/make_lib/make_lib.zip

    dhcp.cが実装体です。イベント(要因)×現在の状態=次の状態、となるような状態遷移モデルで実装しています。


    >>また、DHCPサーバが起動し、IPアドレスが割り当てるまでクライアント側からDHCP DISCOVERを繰り返し送るようなロジックとしたい場合、どのように修正すればよいでしょうか?

    tcpudp_close()でいったんTCP/IP自体をクローズし、tcpudp_open()を実行しなおすことでDHCP処理が再開されます。

    以上です

  • シェルティさん

    回答ありがとうございます。

    >DHCPが失敗するとAPIPA(Automatic Private IP Addressing)というIPアドレスを用いてTCP/IPを起動します。
    >往々にしてこの状態ですと通信は出来ないです。
    これは、DHCPクライアントのDHCP Discover発行がタイムアウトした場合、仮のIPアドレス(ソースコード(dhcp.c dhcp_apipa())を見ると、169.254.1.1~169.254.254.255?)の範囲で設定されてTCP/IPが起動するという理解でよいでしょうか?

    >tcpudp_close()でいったんTCP/IP自体をクローズし、
    >tcpudp_open()を実行しなおすことでDHCP処理が再開されます。
    このTCP/IPの再オープン処理を行う場合、DHCPサーバからIPアドレスの払い出しを受けているかどうかをM3S-T4-Tiny外で判定する必要があると思うのですが、どのように行うのが適切でしょうか?

    思いついたのは、T4_CFG_SYSTEM_CALLBACK_FUNCTION_NAME_TMPで指定するコールバック関数(T4サンプルプログラムだとsystem_callback)内で、DHCP_EV_LEASE_IPのイベントが来た際にフラグを立てるようにしておき、tcpudp_open()をした後、一定時間後(40秒後?)にそのフラグをチェックし、フラグが立っていなければ、tcpudp_close()→tcpudp_open()を行うのを繰り返す。というロジックなのですが、これでいけるかどうか試してみようと思います。

  • KATA_KANさん

    こんにちは、シェルティです。

    返信が遅くなりました。下記回答します。

    これは、DHCPクライアントのDHCP Discover発行がタイムアウトした場合、仮のIPアドレス(ソースコード(dhcp.c dhcp_apipa())を見ると、169.254.1.1~169.254.254.255?)の範囲で設定されてTCP/IPが起動するという理解でよいでしょうか?

    はい、ご認識の通りです。

    >tcpudp_close()でいったんTCP/IP自体をクローズし、
    >tcpudp_open()を実行しなおすことでDHCP処理が再開されます。
    このTCP/IPの再オープン処理を行う場合、DHCPサーバからIPアドレスの払い出しを受けているかどうかをM3S-T4-Tiny外で判定する必要があると思うのですが、どのように行うのが適切でしょうか?

    T4からのsystem_callback()でイベント通知を確認する方法が適切です。

    思いついたのは、T4_CFG_SYSTEM_CALLBACK_FUNCTION_NAME_TMPで指定するコールバック関数(T4サンプルプログラムだとsystem_callback)内で、DHCP_EV_LEASE_IPのイベントが来た際にフラグを立てるようにしておき、tcpudp_open()をした後、一定時間後(40秒後?)にそのフラグをチェックし、フラグが立っていなければ、tcpudp_close()→tcpudp_open()を行うのを繰り返す。というロジックなのですが、これでいけるかどうか試してみようと思います。

    はい、この方法が適切です。種々ご検討ありがとうございます。

    以上です

Reply
  • KATA_KANさん

    こんにちは、シェルティです。

    返信が遅くなりました。下記回答します。

    これは、DHCPクライアントのDHCP Discover発行がタイムアウトした場合、仮のIPアドレス(ソースコード(dhcp.c dhcp_apipa())を見ると、169.254.1.1~169.254.254.255?)の範囲で設定されてTCP/IPが起動するという理解でよいでしょうか?

    はい、ご認識の通りです。

    >tcpudp_close()でいったんTCP/IP自体をクローズし、
    >tcpudp_open()を実行しなおすことでDHCP処理が再開されます。
    このTCP/IPの再オープン処理を行う場合、DHCPサーバからIPアドレスの払い出しを受けているかどうかをM3S-T4-Tiny外で判定する必要があると思うのですが、どのように行うのが適切でしょうか?

    T4からのsystem_callback()でイベント通知を確認する方法が適切です。

    思いついたのは、T4_CFG_SYSTEM_CALLBACK_FUNCTION_NAME_TMPで指定するコールバック関数(T4サンプルプログラムだとsystem_callback)内で、DHCP_EV_LEASE_IPのイベントが来た際にフラグを立てるようにしておき、tcpudp_open()をした後、一定時間後(40秒後?)にそのフラグをチェックし、フラグが立っていなければ、tcpudp_close()→tcpudp_open()を行うのを繰り返す。というロジックなのですが、これでいけるかどうか試してみようと思います。

    はい、この方法が適切です。種々ご検討ありがとうございます。

    以上です

Children
  • シェルティさん

    返信が遅くなり申し訳ございません。
    (かふぇルネからのメールによる更新連絡が届いていないようでした)

    これは、DHCPクライアントのDHCP Discover発行がタイムアウトした場合、仮のIPアドレス(ソースコード(dhcp.c dhcp_apipa())を見ると、169.254.1.1~169.254.254.255?)の範囲で設定されてTCP/IPが起動するという理解でよいでしょうか?