おはようございます。バックアップPC(BPC)について質問があります。BPCの値が0になる理由・原因を教えてほしいです。BPCは割り込みハンドラが実行されるとき、PCの値を保持するためにあるレジスタだと最近知りました。そこで独立ウォッチドッグタイマ(IWDT)を導入しているRXマイコン(RX651CPU使用)でBreakポイントを割り込みハンドラに設定して確認してみたところ、レジスター項目にあるBPCの値は0でした。IWDTのOpen関数を設定してからループ処理を実行することで、ウォッチドッグタイマのカウントをアンダーフローさせています。PCの方は割り込みハンドラのアドレス値がしっかり入っています。本来であればループ処理を行った関数のアドレス値が入っているのではないか、なぜ0なのかが分からなかったので質問させていただきました。質問に答えるうえで必要な情報などがありましたら、お手数をおかけしますが追記していただければと思います。
BPCは高速割り込み時に使われると説明されていますが、検証に用いた割り込みは高速割り込み設定ですか?
そもそもIWDT自体がノンマスカブル割り込みなのでBPCではなくスタック領域に置かれます。ですのでBSPは使われないことが分かりました。返信ありがとうございました。