e2studioのビュー「メモリー」について

お世話になります。

e2studioのバージョンは23.7.0です。

メモリーを確認しているときにメモリを1バイトずつ確認するために
  右クリック→フォーマット→列サイズ変更→OK
といった順に設定しています。

その過程の中の「フォーマット」で表示される画面には「デフォルトとして保存」という項目がありますが、チェックしてもデフォルトとして保存されません。
もしかしたらバージョンの問題かもしれませんが、デフォルト設定できないようになっています。
もし「デフォルトとして保存」が本来できるようでしたら原因を教えてほしいです。

Parents Reply Children
  • ほやさん、返信ありがとうございます。

    資料を読んでみて、プラグインを書き換えることは無いですが、こういった行動力がe2studioを理解するために必要なのだと考えさせられます。
    不便ではありますが今のまま続けようと思います。
    どこかのタイミングで修正されたら嬉しいですね。