HEAPサイズの増加

お世話になっております。

初心者です。

開発環境は以下です。

Renesas e² studio: Version: 2024-01.1 (24.1.1)
Target Board for RX651N(V1.12)(640kB)

やりたいこと:ヒープサイズを大きくしたい

詳細:

新規作成ー>Renesas Rx C Project->Gcc for renesas Rx C/C++ Executable Project -> Gcc for Renesas Rx (8.3.0.202311), target board = Target Board for RX651N -> HW Debug(E2 Lite)

->  Use Smart Configurator ->  Bare Metal Blinky

で新規プロジェクトを作成しました。

その後、

{project_name}.scfgをダブルクリックし、スマートコンフィグレータパースペクティブ→コンポーネント→Startup→ジェネリック→r_bsp

からスタックサイズやHeap Sizeの変更ができることは理解したつもりでおります。

本ボードは640kBのメモリを持っていますが、Heap Sizeを0xFFFFより大きくするとコンパイル時に
region `RAM' overflowed by ** bytes

等のエラーがでます。

メモリ使用量ビューにて確認すると、RAM2が0%となっており、RAM(256kB)の場所にしかアクセスできていないように思います。

何処か他で設定が存在するのでしょうか?

 

どうぞよろしくお願いいたします。

Parents
  • > RAM2にHeapの領域を持って行く必要があります。 .ldファイルを加工してみてください。
    これについてはFAQを参照:
    FAQ - GCC/LLVMプロジェクトでセクションの配置を定義する方法(リンカスクリプトの記述方法)
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19549765

    そんなにたくさんheapを使わないように設計を変えた方が建設的な気がしないでもありませんが。

Reply
  • > RAM2にHeapの領域を持って行く必要があります。 .ldファイルを加工してみてください。
    これについてはFAQを参照:
    FAQ - GCC/LLVMプロジェクトでセクションの配置を定義する方法(リンカスクリプトの記述方法)
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19549765

    そんなにたくさんheapを使わないように設計を変えた方が建設的な気がしないでもありませんが。

Children
  • さま

    ご回答、補足いただき心より感謝いたします。

    大変ありがとうございます。

    そんなにたくさんheapを使わないように設計を変えた方が建設的な気がしないでもありませんが。
    おっしゃる通りです・・・