お世話になります。
FlashProgrammerの書き込み方法についてご教示いただけないでしょうか?
FlashProgrammerV3.11でE2エミュレーターにてHEXファイルを書き込みたいのですが
HEXの最初の行や最終行にコメント文などがあるとエラーが発生します。
FlashProgrammerV2.05ではコメント文などは無視して書き込みができていました。
V3.11でHEXファイル上のコメント文を無視して書き込むようなオプション設定はないでしょうか?
HEXファイルの仕様は都合上変えられないため、書き込み方法で対応したいと考えております。
よろしくお願いいたします
V.311でダメなら、V2.05をそのまま使用するほうが望ましいのではないかと思います。
あえてFlashProgrammerのバージョンを上げる必要があるのかを再検討した方が良いのではないかと思います。
現場では特別致命的な不具合がない限り開発環境や書き込みツールのバージョンアップはしないことが多いです。