このフォーラムは初心者の方が初歩的な質問を安心して投稿することができます。誰もが最初は初心者です。回答される方は丁寧な説明を心掛けて下さい。
【質問される方へ】
①回答に必要な情報を揃えて質問を書くようにしましょう。
・エラーコード ・開発環境(コンパイラ、統合開発環境、バージョン等) ・使用マイコンなど
できるだけ意図していた結果と実際に得られた結果との相違をまとめて下さい。
②テキストを貼る場合、問題が再現できる完全な テキストファイル 実行手順を記載してください。
③著作権に注意下さい。自分が作成したオリジナルの資料のみを提出してください。
④公開の場での質問になりますので、公開できない情報を掲載しないで下さい。
・非公開のソースコード ・個人情報など
⑤質問後に解決したら必ず解決した事を記載してください(自己解決の場合含め)
⑥公序良俗に反する言い回しや、攻撃的な言い回しを使用しないようにしましょう。
【回答される方へ】
①「初心者」に親切にしましょう(誰もが最初は初心者です)。特にこのフォーラムは初心者が対象になります。相手の知識・経験不足を指摘するような表現は厳禁です。
②他の人の意見を尊重いただきますようお願いします。
③反対意見を述べる場合は、その根拠を明確に説明してください。
④公序良俗に反する言い回しや、攻撃的な言い回しを使用しないようにしましょう。