ツールE8aについて

どなたか教えてください。

私はエミレーターのE8aを使っていますが最近、使用途中で急にパソコンが再起動始めるようになり

再起動の途中で止まったままになり、WINDOW10が立ちあがらず電源SWで強制終了をして再起動すると

一応立ちあがります。何事もなくアプリが動きましたが、何回かこのような事を繰り返すうちに「初期化を進める

メッセージが出て「やむを得ず」Windows10を初期化しましたが使っていたアプリが無くなってしまい。

開発環境の「HEW」が消えてしまいました。ディスクで再インストールを行いましたが「HEW」が出来ません

何故なのか教えてください。

Parents
  • littledogさん、こんにちは。

    “「やむを得ず」Windows10を初期化”して“ディスクで再インストールを行いましたが「HEW」が出来ません”とのことですが、表現が曖昧なのでお尋ねしたいです。ひとまず以下の4つのどれかかと思うのですが、どれに該当しますか? また、いずれにせよ状況がもっと分かるようなWindows10の画面コピーなど貰うことは出来ませんか?

    (1) HEWを起動しようとするとHEWが見つからないとWindows10が言ってくる?
    (2) HEWを起動しようとすると起動途中でHEWがエラーを表示する?
    (3) HEWを起動出来るがHEWからE8Aでダウンロード/デバッグしようとするとHEWがエラーを表示する?
    (4) 上記以外?

Reply
  • littledogさん、こんにちは。

    “「やむを得ず」Windows10を初期化”して“ディスクで再インストールを行いましたが「HEW」が出来ません”とのことですが、表現が曖昧なのでお尋ねしたいです。ひとまず以下の4つのどれかかと思うのですが、どれに該当しますか? また、いずれにせよ状況がもっと分かるようなWindows10の画面コピーなど貰うことは出来ませんか?

    (1) HEWを起動しようとするとHEWが見つからないとWindows10が言ってくる?
    (2) HEWを起動しようとすると起動途中でHEWがエラーを表示する?
    (3) HEWを起動出来るがHEWからE8Aでダウンロード/デバッグしようとするとHEWがエラーを表示する?
    (4) 上記以外?

Children
  • littledogさん、こんにちは。

    このスレッドを読み直して改めて考えたのですが、(1)最近使用途中で急にPCが再起動することがある上に再起動途中で止まってしまうなどPCの調子が悪い、(2)再インストールを行ったが「HEW」が出来ない(この表現が何を指しているか分からなくてお尋ねしているのが前回の私のリプライですが)、という2つの問題に分けることが出来ると思うのですが、仮にひとまず(2)が解決したとしても(1)が解決しないと結局また同じことになってしまう可能性があると思いますので、PCを修理に出すなりPCショップに相談するなりして、まず(1)を解決した方が良さそうに思うようになりました。(他の御ふた方が仰っているのは、そういうことなのかなと。)

  • Windows10から再度セットアップした(電話番号やメールアドレスも再入力された?)ようですが、ルネサスのツール管理が(に)残っていませんか?

    ディスクで再インストールと書かれているのでHEWは正規版と思いますが、Windows10に対応してますか?
    オートアップデートは有効になってますか?
    インターネットやウィルス検知で制限がかかっていませんか?
    異なるマイコン向けに正規版とお試し版のHEWやコンパイラが混在していませんか?

    Windows7ですが正規版やお試し版を次々にインストールしていくとHEWが機能しなくなったりすることがありました。すべてアンインストールしてから、一つに絞ってセットアップするようにしてます。

    弊社はPCにいろいろと制限や操作のモニターしているようです。突然、IEがらみのツールが突然動作しなくなったり、エクセルなどの動作が遅くなったりしてます。かふぇルネアクセスも理由が不明ですが不安定です。
    システム管理部門に申し出ると、お試し版のインストールやオートアップデート、かふぇルネアクセス閲覧などを逆に問題視されます。今は、正規版も含めてルネサスのツールは全てアンインストールしてしまいました。