IICAを簡易I2Cとして使用する方法

シリアルインターフェイスIICAでデータを取得できません 」ではお世話になりました。色々触ってみましたがうまくいきませんでした。

そのため、R5F10Y47の15番と16番のIICAを簡易I2Cとして使用したいと思います。その場合のR_IICA0_Createの方法を記載したページはございますか?
アドバイスのほどお願いいたします。UARTも使いたいので・・・。

環境 R5F10Y47(VDD=3.3V、IICAも)、E2 Lite、E2-Studio

Parents
  • つくたろうさん、こんにちは。NoMaYです。

    お久しぶりです。IICAで結局うまく行かなかったとのことですが、そのままでは、次は簡易I2Cでということでのアドバイスは、きっと、なかなか得られないと思いますよ。私は、チョコさんや鈴木さんのようにIICAに詳しい訳ではないですが、これまでのスレッドの流れを読み返してみようと思います。そちらのスレッドで幾つか質問をするかと思いますが、少々付き合って頂けませんか?

Reply
  • つくたろうさん、こんにちは。NoMaYです。

    お久しぶりです。IICAで結局うまく行かなかったとのことですが、そのままでは、次は簡易I2Cでということでのアドバイスは、きっと、なかなか得られないと思いますよ。私は、チョコさんや鈴木さんのようにIICAに詳しい訳ではないですが、これまでのスレッドの流れを読み返してみようと思います。そちらのスレッドで幾つか質問をするかと思いますが、少々付き合って頂けませんか?

Children
No Data