IICAを簡易I2Cとして使用する方法

シリアルインターフェイスIICAでデータを取得できません 」ではお世話になりました。色々触ってみましたがうまくいきませんでした。

そのため、R5F10Y47の15番と16番のIICAを簡易I2Cとして使用したいと思います。その場合のR_IICA0_Createの方法を記載したページはございますか?
アドバイスのほどお願いいたします。UARTも使いたいので・・・。

環境 R5F10Y47(VDD=3.3V、IICAも)、E2 Lite、E2-Studio

Parents
  • チョコです。
    >R5F10Y47の15番と16番のIICAを簡易I2Cとして使用したいと思います。
    「簡易I2C」が何を意味されているかが理解しかねます。元々IICA0がRL78のフル機能のI2Cのコントローラで
    そこから機能を削減してマスタでしか使えなくしたのが簡易I2Cです。
    そもそも,R5F10Y47の15ピンと16ピンはIICA0の機能しか割り当てられていません。使い方としてはIICA0でしか使えません。
    RL78/G10を使用する範囲においては,CS+で何も制限なく使えるはずなので,まずはCS+とE2 Liteの環境で
    動作させてみることをお勧めします。
Reply
  • チョコです。
    >R5F10Y47の15番と16番のIICAを簡易I2Cとして使用したいと思います。
    「簡易I2C」が何を意味されているかが理解しかねます。元々IICA0がRL78のフル機能のI2Cのコントローラで
    そこから機能を削減してマスタでしか使えなくしたのが簡易I2Cです。
    そもそも,R5F10Y47の15ピンと16ピンはIICA0の機能しか割り当てられていません。使い方としてはIICA0でしか使えません。
    RL78/G10を使用する範囲においては,CS+で何も制限なく使えるはずなので,まずはCS+とE2 Liteの環境で
    動作させてみることをお勧めします。
Children
No Data