IICAを簡易I2Cとして使用する方法

シリアルインターフェイスIICAでデータを取得できません 」ではお世話になりました。色々触ってみましたがうまくいきませんでした。

そのため、R5F10Y47の15番と16番のIICAを簡易I2Cとして使用したいと思います。その場合のR_IICA0_Createの方法を記載したページはございますか?
アドバイスのほどお願いいたします。UARTも使いたいので・・・。

環境 R5F10Y47(VDD=3.3V、IICAも)、E2 Lite、E2-Studio

Parents Reply Children
No Data