CC-RLコンパイラ(CS+)を用いてRL78/G13マイコンの開発を行っています。その際に2つの日時の差分を求めたいのですが、time.hが使えないみたいで困っています。
何か他に日時の差分を求めるいい方法はありませんでしょうか。よろしくお願いします。
hiro様 他に計算方法はあると思いますし、他の方から指摘がありそうではありますが 昔そのようなことをやった際には次のように計算しました。参考までに。 現在: 1月1日 01時02分30秒 目標の日付:1月3日13時14分15秒 目標を1月0日 00:00:00を基準に秒に変換する 3[日]×86400[秒/日]+13[時間]×3600[秒/時間]+14[分]×60[秒/分] + 15[秒] = 306855秒 現在も同様にして秒に換算 → 90150秒 差分は306855 - 90150 = 216705[秒] あとは必要に応じて日、時、分に変換 216705[秒]/86400[秒/日] = 2.5… → 2日と12.19…時間 きちんとやるなら年跨ぎ、月跨ぎ、日跨ぎの考慮や基準日時の設定などは必要です。