はじめまして、よろしくお願いします。
早速ですがRL78のCでポインタを使用してコード領域をアクセスしようとしていますが(たとえば
チェックサムを求める等)、ところどころ、正しいデータが読めないようなので困っています。
CubeSuiteでステップ実行させると、正しい値が変数に入っているのですが、RUNさせると
間違った値が変数に入ってきます。
最初、Flashのメモリウェイト設定がよくないのかと、マニュアルを探しましたが該当箇所を見つけることが
できませんでした。
漠然とした質問ですが、お答えいただけないでしょうか?
ちなみにRL78L13の128k版ですので、ポインタはFAR宣言しています。
よろしくお願いします。
次のスレッドが参考になるんでは。
『全ROMチェックサム計算プログラム』