お世話になっております。
RXを使用したターゲットシステムのデバッグに、E1エミュレータを使用しています。
デバッガーの停止アイコンをクリックしないまま、不用意にターゲットシステムの電源を落としてしまうと、デバッガーの停止アイコンをクリックしてもE1エミュレータがRUN状態のままになってしまいます。
前述のようなターゲットシステムの電源を誤って落とした時などのように、E1エミュレータを停止させるにはどのようにしたらよいのでしょうか。
パールマンさん 私のUSBハブにはリセットスイッチが付いているのでデバッガがハングアップしたらUSBをリセットしてます。 E1がRUN状態になるとUSBケーブルを抜き差ししないとデバッガが固まったままになるので。。。
じまさんRUN中に電源が落ちた場合は、もう一度電源をいれれば回復しますね^^
パールマンさん ターゲット電源を入れてターゲットボードのリセットを解除してもE1のリセットLEDが点灯したままなら もうダメです。そうなったらUSBケーブルの抜き差し以外に対処方法はありません。 少なくても私はそうしています。
パールマンさん USBケーブルを抜くのは公式な操作みたいです。 よく見たら、RXがハングアップした時にUSBケーブル抜いてくださいって表示されてました!! >[エラーの直接原因] >エミュレータとの通信時にエラーが発生しました(FFWERR_COM_1ST)。デバッガを切断した後、USBケーブルを再接続してください。その後エミュレータの電源を入れなおし、デバッガを再起動してください。(E1817006)
ターゲット電源を落とさない状態でUSBケーブルを抜くとターゲット電源の消費電流がいっきに増えました。E1に電気回り込んでいるみたいですね^^;