お世話になっております。
マイコン初心者です。
PDG2(V.2.09)を用いてe2 studio(V.6.0.0)でソースコードを生成し、
マイコン(RX63T)とTera Term(V.4.96)でシリアル通信を行っています。
E1デバッガを用いてPDG2のライブラリファイルの動作を確認しているのですが、
Tera termで1byteを入力すると、以下のようにマイコンでは反転されてしまいます。
例.TeraTermで'd'(0110 0100)を入力するとマイコンでは'&'(0010 0110)となってしまいます。
(pdfでどのような反転が起こっているのか記載しています。)
ソースコード
void main(void){ while(1) { R_PG_SCI_ReceiveAllData_C1(data,1); ☆'&'(0010 0110)が格納されています。 R_PG_SCI_SendAllData_C1(data,1); R_PG_SCI_StopCommunication_C1(); }}
\RX63T_3.zip\RX63T_3\example\srcのexample.cの35行目のdataにビット反転した文字が入ってしまっています。
こちらの想定としてはビット反転しないはずなのですが、何か設定等があるのでしょうか。
分かる方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
RX63T_3.zip
TeraTermとマイコン(RX63T)シリアル通信_ビット反転.pdf
TOKさん プロジェクトのソースコードの設定はMSBファーストになっているようです。 ターミナルソフト側もMSBファーストに設定すれば大丈夫だと思います。
ps
出遅れました^^; チョコさんが先に投稿されているとおり、ソフトの設定でLSBにするか、ターミナルの設定でMSBにするかですね。