ykです。現在勉強の為、RL78/F14とRL78/G14を使い、CSI通信とUART通信を行っております。
その中で、
CSI通信のスレーブ送信において、マスタからダミーデータとクロックが送られてくるが、スレーブからデータが出力されない。また、マスタ&スレーブ共に転送完了割込に入るが、両者データは受信できていない。
状況になっております。*マスタ:RL78/G14 スレーブ:RL78/F14
スレーブからデータが出力されない為、スレーブ側の問題だと考え、【RL78/F13, F14 のユーザーズマニュアル(ハードウェア編)Rev.2.10 2015.12】を読み直した所、833ページの図15-50に、[SSEmレジスタ]の設定を行うようなシーケンスが書かれていました。しかし、他の図のシーケンスや830ページの表の使用端子にSSI端子が書かれていません。マニュアルを読むと、SSI端子はSPI機能を使ったCSI通信で使用する端子のようにも読み取れるのですが、[SSEmレジスタ]を設定しなければいけないのでしょうか?それとも、マニュアルの誤記でしょうか。
また、データが出力されない、考えられる原因も回答いただければと思います。
お手数おかけしますが、ご回答の程よろしくお願い致します。