CS+でC言語のグロバール変数の扱いがよくわかりません

皆様、お寒い中お仕事ご苦労様です。

およしと申します。

派遣で仕事していますが、仕事が切れて自宅待機になりました。

回路設計が主業務ですが、久々に勉強がてら自宅でマイコンでもと奮闘しています。

以前は、PM+とV850を使用していましたが、今回はCS+とRX62Nにしました。

 

しかし、タイマーを利用したウェイト関数を作ろうとしたのですが、どうも旨く行きません。

理由をご存じの方がおりましたら、教えて頂けたらと思います。

処理としては、グローバル変数をフラグとして、割り込みでリセットされるまで、ルーするという簡単な内容なはずですが、

割り込みも入っていますし、ウォッチで変数を見ても、確実にフラグがリセットされているのに、ループを脱出できない状況になっています。

mainの冒頭でInitWait();を呼んで、その後別の関数からWait0((unsigned short)216);と呼んでいます。

 

#include "iodefine.h"
#include "vect.h"

//
// WAIT初期化
//  CMTによるタイマーに関する設定
//      CMT0-PCLK/8=3MHz(33.33uS)
//      CMT1-PCLK/128=187.5KHz(5.33mS)
//
/////////////////////////////////////////////////

char fWait0;    // Wait0用割り込みフラグ
char fWait1;    // Wait1用割り込みフラ

void InitWait(){

    SYSTEM.MSTPCRA.BIT.MSTPA15 = 0;  // CMTユニット0停止解除
    //CMT0.CMCR.BIT.CKS = 0;   // PCLK/8(初期値)
    CMT0.CMCR.BIT.CMIE = 1;   // CNT0割り込み許可
    CMT1.CMCR.BIT.CKS = 2;   // PCLK/128
    CMT1.CMCR.BIT.CMIE = 1;   // CMT1割り込み許可
    ICU.IPR[4].BIT.IPR = 5;   // CNT0割り込み優先レベル=5(0は割り込み禁止)
    ICU.IPR[5].BIT.IPR = 5;   // CMT1割り込み優先レベル=5(0は割り込み禁止)
    ICU.IER[3].BIT.IEN4 = 1;   // CNT0割り込み許可(IRQ8=ベクタ番号28-ベクタアドレス+070h)
    ICU.IER[3].BIT.IEN5 = 1;   // CMT1割り込み許可(IRQ9=ベクタ番号29-ベクタアドレス+074h)
    }

//
// WAIT0
//   CMT0を使ったウエイト関数
//
/////////////////////////////////////////////////

void Wait0(unsigned short count){

    CMT0.CMCNT = 0;    // カウンタクリア
    CMT0.CMCOR = count;      // カウント値セット
    fWait0 = 1;        //フラグセット 
    CMT.CMSTR0.BIT.STR0 = 1;      // カウントスタート
   
    // 割り込みがあるまでウェイト
    while(fWait0);
    }

//
// WAIT0用割り込み処理
//
/////////////////////////////////////////////////

void IntWait0(void){

    CMT.CMSTR0.BIT.STR0 = 0;      // カウント停止
    fWait0 = 0;        // フラグリセット
    }

 

変数の宣言で初期化しないとグローバルにならないのかなとか思いましたが、そういうことでもないらしいです。

ちなみに、while(fWait0);をwhile(CMT.CMSTR0.BIT.STR0);にするとループを脱出できます。

よろしくお願いします。

Parents
  • わわいです
    最適化で、変数のチェックを省略されたためにそうなってしまってますねー

    char fWait0; // Wait0用割り込みフラグ
    を、
    volatile char fWait0; // Wait0用割り込みフラグ
    と書き換えてやってみましょう
  • わいわいさん

    ありがとう御座います。
    volatileについて調べて、解りました。
    つまり、変数を確認する必要がないと認識されたことにより、
    変数のチェックが省略されたといことですね。

    お忙しい処、ありがとうございました。
  • デバッグで変数が上手くウオッチ出来ないときに、volatileを付けてやるとしっかり見えたりもします。
Reply Children