こんにちは。NoMaYです。別スレッド『W0520546:初期化されないパスがあります。:種別"シンボル名"(宣言位置 行行番号)』で、IKUZOさんから質問があって、ほやさんが対応して下さったのですが、そちらのスレッドの本題に関係ない話題ということで一旦話を終わりにされたものの、実際は話の途中という感じになっていて、この際なので、スレッドを立てました。(同様の話題は、これも本題から外れますが、別スレッド『RL78ブザーと可変抵抗の数値取得方法』にもあります。)まず、"Use rich formatting"モードへの入り方ですが、以下の画面コピーの赤の部分をクリックすると入れます。このモードに入ると、以下の画面コピーのようになります。(かふぇルネで新規投稿する時と同じ入力モードです。)このモードでは、初めに書いた2つの別スレッドの2番目のスレッドでの慣れの話や、1番目のスレッドでの豆知識の話もあります。
この"Use rich formatting"モードで慣れが必要かと思うのは、キーボードの単体のEnterキーの入力が『行を改める』ではなく『段落を改める』という意味になることです。他方、コピペしたテキストに含まれる改行は、普通に改行として扱われることです。テキストをコピペして、そのテキストを修正しようとした時に改行を入れなければならなくなった時には、Shift+Enterキーを入力します。(もっとも、これは新規投稿時の入力でも同じですが、、、)
以下、本題に関係ない投稿画面の豆知識:中略 by NoMaYrich formattingで編集する時、View -> Show blocks でブロック枠を表示しておき、ソースコードを書いた箇所のブロックを Formats -> Blocks -> Pre にするとそのブロックに <pre>タグが付いてインデントが有効になります。中略 by NoMaYもっと激しく(?)やりたいなら、Tools -> Source Code でHTMLの記述を好きなように...
[関連リンク]Rulzのヘルプへのリンク (ページの上部に表示されている"ヘルプ"のリンクと同じです)japan.renesasrulz.com/rulz_help/w/wiki_01
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。>テキスト挿入という機能は申し分ないのですが>日本語が文字化けますね、>グローバルですから英語になっているのでしょうねこれは"Use rich formatting"モードのInsert→Insert image/video fileでのテキストファイル挿入のことですか?であれば、かふぇルネのウェブページ全体がUTF-8エンコーディングになっていますので、挿入するファイルがUTF-8エンコーディングでない場合は、日本語が文字化けします。そういうことでは無いなら、少し詳細を教えて下さい。>投稿する前にhtmlのテキスト編集ができたりすると、>便利になるかもですねほやさんのリプライにもありましたが、一応、これはTools→Source Codeで開くダイアログ内で出来ます。ただし、以前にfujitaさんが指摘されていましたが、日本語入力に不具合があるようです。私はと言えば、HTMLテキスト編集したくなったら、ダイアログ内の内容を一旦秀丸エディタにコピペして編集し、編集し終わった内容をダイアログへコピペしています。(もっとも、HTMLテキストではなく普通にテキストを入力する場合も、秀丸エディタで下書きしてから、それを"Use rich formatting"モードでコピペして整形する、ということをしていますが、、、)><pre>タグを終了するというのは>多分できない仕様なんでしょうか?>ソース行が大抵後の方になってますね上にも書いた通り、私は、秀丸エディタで下書きして、それを"Use rich formatting"モードでコピペして整形する、ということをしていますので、直接入力する場合のやり方は試行錯誤しないと分からないです。少しお待ち下さい。(ちなみに、私の投稿でソース行が大抵後の方になっているのは、新入社員時代、ビジネス文書ではポイントを最初に書くようにしなさい、と指導されたことによるものの名残りですかね、、、)
こんにちは。NoMaYです。#すみません。念の為の実験しました。 よくよく考えてみると、そもそも、かふぇルネの以下の挙動が厄介事の元凶なのでは?という気がします、、、 "Use rich formatting"モードを使わないでリプライする時、入力時にはインデントされているように見えるが、、、 リプライを投稿した後、実際に表示されるページではインデントが無くなっている、、、