Macbook上でのH8S\,H8/300 Standard Toolchainの使用について

初めましてboboboというものです。
仕事の勉強のために貴社の製品を使っているものです。

貴社の統合開発環境HEW(High-performance Embedded Workshop)でH8S\,H8/300 Standard Toolchain 7.0.0.0の設定をしようとしたところ、
HEWごと落ちるという不具合があったため、H8S\,H8/300 Standard Toolchainを正常に設定、使用する方法があれば教えていただければと思い今回質問しました。
お教えしていただければと思います。


PC : MacbookAir
OSがOSXであるためHEWに関してはEasyWine上で使用
wineに関してはwikipediaで申し訳ありませんが概要は以下のようになります
ja.wikipedia.org/.../Wine

HEWver : 4.06.00.047

具体的な動作 : ビルド>H8S\,H8/300 Standard Toolchainを押したところ
「プログラムHEW2.exeで重大な問題が発生したため、終了する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ありませんでした」というメッセージが出ました。

Parents
  • こんにちは

    Renesas製ツールはWindows版しかないのでMacなどで問題なく使用するというのは難しいかもしれませんね。

    勉強のためということですが、H8S,H8ファミリやHEWという縛りが無いのであれば、以下ページなどを参考にされてはどうでしょうか。
    academy.renesas.com/
    今後マイコンを使ったお仕事が続くようであればここに掲載されているマイコンファミリを勉強されるのが良いかと思います。
    RL78にはWebシミュレータというものもありますのでとりあえずPCが何であれRL78がどんな感じかは少し見ていただけるかと思います。
    resource.renesas.com/.../

    お仕事の都合でマイコンがH8S,H8などに縛られているとなると現在Renesasサイトで検索できるのはPDFドキュメントくらいしか見当たりませんね…
    www.renesas.com/.../other-compilers-assemblers.html
    www.renesas.com/.../other-on-chip-debuggers.html
Reply
  • こんにちは

    Renesas製ツールはWindows版しかないのでMacなどで問題なく使用するというのは難しいかもしれませんね。

    勉強のためということですが、H8S,H8ファミリやHEWという縛りが無いのであれば、以下ページなどを参考にされてはどうでしょうか。
    academy.renesas.com/
    今後マイコンを使ったお仕事が続くようであればここに掲載されているマイコンファミリを勉強されるのが良いかと思います。
    RL78にはWebシミュレータというものもありますのでとりあえずPCが何であれRL78がどんな感じかは少し見ていただけるかと思います。
    resource.renesas.com/.../

    お仕事の都合でマイコンがH8S,H8などに縛られているとなると現在Renesasサイトで検索できるのはPDFドキュメントくらいしか見当たりませんね…
    www.renesas.com/.../other-compilers-assemblers.html
    www.renesas.com/.../other-on-chip-debuggers.html
Children
  • じまさん
    お世話になっておりますboboboです。

    こんな便利なコンテンツがあったんですね!
    後ほど参考にしてみます。

    仕事ではマイコンは縛られていないですが、
    勉強用に使用している書籍でマイコンがH8シリーズに縛られていて…
    (具体的にはオーム社の「ITRONプログラミング入門」とカットシステム社の「12ステップで作る組み込みOS自作入門」)

    一部、H8シリーズにこだわらなくてもできる内容はあるようなので、
    別のシリーズで開発をしていくことを視野に入れたいと思います。

    年始でお休みのところアドバイスしていただきありがとうございました。