Macbook上でのH8S\,H8/300 Standard Toolchainの使用について

初めましてboboboというものです。
仕事の勉強のために貴社の製品を使っているものです。

貴社の統合開発環境HEW(High-performance Embedded Workshop)でH8S\,H8/300 Standard Toolchain 7.0.0.0の設定をしようとしたところ、
HEWごと落ちるという不具合があったため、H8S\,H8/300 Standard Toolchainを正常に設定、使用する方法があれば教えていただければと思い今回質問しました。
お教えしていただければと思います。


PC : MacbookAir
OSがOSXであるためHEWに関してはEasyWine上で使用
wineに関してはwikipediaで申し訳ありませんが概要は以下のようになります
ja.wikipedia.org/.../Wine

HEWver : 4.06.00.047

具体的な動作 : ビルド>H8S\,H8/300 Standard Toolchainを押したところ
「プログラムHEW2.exeで重大な問題が発生したため、終了する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ありませんでした」というメッセージが出ました。

Parents
  • ストレージサイズの件で断念されているということですが、参考情報ということで。
    私はMacBook ProにParallelsを入れ、それでHEW, CS+とE10A-USB, E1を使っています。
    今の所トラブルなしです。
    個人的感想ですがParallelsは非常に優秀で、今まで一部のARMでUSBデバッガが接続できなかっただけで、それ以外はソフト・USBデバイスともに動かなかったものはありません。
    FPGAの開発もできました(今はやってない)
  • tunaingotさん

    お世話になっております、
    boboboです。

    そのようなツールがあったのですね。
    アドバイスありがとうございます。
    探してみます!
Reply Children
No Data