皆様
毎度お世話になっております。
RX71Mマイコンを使用して、DTCによりRSPIから32bitのデータを連続送受信することを試みています。
現時点でDTCが正常に起動して、実際に通信も起きていることが確認できたのですが、
CPUへの割り込みが2回発生してしまう問題があります。
DTCはFITモジュールを使用しており、CPU割り込みはDTCの全転送終了後に1度発生する設定にしてあります。
DTCの転送回数を2回や4回などに変更しても、同じようにCPU割り込みは2回発生しています。
通信の流れは以下のようにしています。
①RSPI0の割り込みを無効化
②DTC起動要因の設定(FITモジュールのR_DTC_Create, R_DTC_Control関数)
③RSPI0の割り込みを有効化
④RSPI.SPDR.LONGレジスタに最初の32bitデータを書き込み
④に関しては、現時点では送信バッファエンプティ割り込みを発生させるために、最初のデータはプログラムから手動で書き込んでいます。
割り込みのタイミングに関しては、
最初の一回は④で書き込んだデータの転送終了時、2回目はDTCの全転送終了時に発生しているようです。
自分の希望としては、最初の一回目の割り込みは発生しないようにして、2回目の割り込みだけを発生させるようにしたいのですが、
そのような方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
開発環境:CS+ for CC V7.00.00
使用デバイス: RX71M_RSK
anonyさん、こんにちは。NoMaYと申します。内蔵周辺機能には詳しく無くて、どこまでリプライ出来るか分からない(RSPIはループバックモードを動かした程度、DTCは未経験、RX71Mも未経験)ですけれども、気になったのは、以下の「最初の一回は④で書き込んだデータの転送終了時」に発生する割り込みなのですが、具体的には、何の割り込みなのでしょうか?(送信バッファエンプティ割り込み、アイドル割り込み、エラー割り込み、受信バッファフル割り込み、それ以外?、のどれでしょうか?)>最初の一回は④で書き込んだデータの転送終了時、2回目はDTCの全転送終了時に発生しているようです。