RX65N Envision Kitの環境について

こんにちは。

以下の環境からダウンロードした工場出荷時と思われる環境をe2studio(Version: 7.5.0)でコンパイルしようとすると以下のようなエラーが出てしまいます。
www.renesas.com/.../D6001905.html(←環境はこの場所からダウンロード)
当方「toolchain」の設定方法が分かりません。
解決方法などありますでしょうか?

*********************************************************************
[ERROR] No toolchain set or toolchain not integrated.



/usr/bin/sh: ccrx: command not found
/usr/bin/sh: ccrx: command not found
make: *** [r_usb_basic/src/hw/r_usb_dma.obj] Error 127
make: *** Waiting for unfinished jobs....
make: *** [r_usb_basic/src/hw/r_usb_hostelectrical.obj] Error 127
/usr/bin/sh: ccrx: command not found
make: *** [r_usb_basic/src/hw/r_usb_creg_access.obj] Error 127
make: *** [r_usb_basic/src/hw/r_usb_creg_abs.obj] Error -1073741502

17:30:15 Build Failed. 8 errors, 0 warnings. (took 3s.200ms)
*********************************************************************

Parents
  • わわいです
    RXのコンパイラをインストールしないといけません
    e2Studioのインストールのときに、RXシリーズ対応のチェックを入れとけば勝手にインストールしてくれます。
    一旦アンインストールして、インストールし直してみてはどうでしょう
Reply
  • わわいです
    RXのコンパイラをインストールしないといけません
    e2Studioのインストールのときに、RXシリーズ対応のチェックを入れとけば勝手にインストールしてくれます。
    一旦アンインストールして、インストールし直してみてはどうでしょう
Children
  • わわいさん

    こんにちわ。たつやです。
    返信有難うございます。

    プロジェクト・エクスプローラーでプロジェクトを選択して
    プロパティ→設定→toolchainで
    「Renesas CCRX」を選択したらビルド出来ました^^/

    当方、e2studioは初心者のため試行錯誤しながら開発しています。