コードフラッシュメモリの内容を読み出したい

お世話になります。うおちゃんと言います。

RL78L13を使用しています。実は、先日RLを使った製品が出荷後不良品として返却されてきまして、とりあえずコードフラッシュのチェックサムを確認すると

正しい値とは異なる値が表示され、何が書かれているのか確認したいと思っています。

ところが、ルネサスフラッシュプログラマではチェックサムは求められますが、書いてある内容を読み出してファイルに落としたりはできないようです。

何かしら手段はないでしょうか?ちなみにE1を使ってつなげています。

Parents
  • こんにちは

    開発はCS+を使われていましたか?E1が繋がるのでしたら開発した時のプロジェクトを開いてデバッグ・ツールに接続(※ファイルをダウンロードしないように要注意!)するとデバッグ・ツールからデータをアップロードしてファイルに保存ができるのではないでしょうか。

    開発したときのプロジェクトでなくてもターゲットデバイスを正しく設定しておけば新しいプロジェクトでもデバッグ・ツールに接続できると思うのでファイルのアップロードはできそうです。

    CS+のマニュアル抜粋:

  • じまさん、はじめまして。早速の回答ありがとうございます。

    開発環境はCubeSuite+のほうを使っていますが、CS+と同様、同じ機能があることに気が付きましたので、両方で試すことにしました。
    しかし、E1を接続しようとすると、CubeSuite+でもCS+でも、

      デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
      [エラーの直接原因]
      オンチップ・デバッグ・オプション・バイト制御値が不正です。起動前に、"起動時にフラッシュROMを消去する"を"はい"に設定してください。(E1202856)

    というエラーボックスが開いてしまいます。
    消してしまっては元も子もありません。何かしらほかに手立てはないものなのでしょうか?

    何かお気づきの点、教えていただければありがたいです。
Reply
  • じまさん、はじめまして。早速の回答ありがとうございます。

    開発環境はCubeSuite+のほうを使っていますが、CS+と同様、同じ機能があることに気が付きましたので、両方で試すことにしました。
    しかし、E1を接続しようとすると、CubeSuite+でもCS+でも、

      デバッグ・ツールの開始に失敗しました。
      [エラーの直接原因]
      オンチップ・デバッグ・オプション・バイト制御値が不正です。起動前に、"起動時にフラッシュROMを消去する"を"はい"に設定してください。(E1202856)

    というエラーボックスが開いてしまいます。
    消してしまっては元も子もありません。何かしらほかに手立てはないものなのでしょうか?

    何かお気づきの点、教えていただければありがたいです。
Children