こんにちは、ユキと申します。
RL78/G13のCSIで、バッファ空き割込みを使った連続送受信をマスタとして行うときのことについてご教授いただけないでしょうか。コンパイラはCC-RL、IDEはe2studioを使用しております。
現在、コード生成を使い、CSI21を以下のような設定で動作させようとしています。
転送モード:連続転送モードデータ長:8ビットデータ転送方向:MSBデータ送受信タイミング:タイプ4転送レート: クロック・モード:内部クロック(マスタ) ボー・レート:2000000bps通信完了割り込み優先順位:低コールバック機能設定:すべて有効
コード生成を実行した上で、自分のコードでR_CSI21_Send_Receive()を呼び出しているのですが、以下のような現象が起きています。
・1バイトのデータを送信した時は通信が成功する・2バイト以上のデータを送信するとオーバーランエラーが発生する・シングル転送モードを使った場合は、2バイト以上のデータを送信してもオーバーランエラーは発生しない
そして、r_cg_serial_user.cのr_csi21_interrupt()の、
if (g_csi21_tx_count > 0U) { if (g_csi21_tx_count != (g_csi21_send_length - 1U)) { *gp_csi21_rx_address = SIO21; gp_csi21_rx_address++; } SIO21 = *gp_csi21_tx_address; gp_csi21_tx_address++; g_csi21_tx_count--; }上記のコードを以下のように書き換えてみると、オーバーランエラーが発生しなくなりました。
if (g_csi21_tx_count > 0U)
{
if (g_csi21_tx_count != (g_csi21_send_length - 1U))
*gp_csi21_rx_address = SIO21;
gp_csi21_rx_address++;
}
SIO21 = *gp_csi21_tx_address;
gp_csi21_tx_address++;
g_csi21_tx_count--;
if (g_csi21_tx_count > 0U) { *gp_csi21_rx_address = SIO21; gp_csi21_rx_address++; SIO21 = *gp_csi21_tx_address; gp_csi21_tx_address++; g_csi21_tx_count--;}
期待通りの動作をするようになったものの、何故こうなるのか理解できておりません。上記はコード生成でできるコードなので、私の使い方が間違っている気がするのですが……
バッファオーバーランが起きる時、送信データの1バイト目を書き込んだ後の最初のバッファ空き割込みで、実際にはSDRにデータが存在するような動作をしているように見えます。
しかし、ハードウェアマニュアルを読むと、送信データの1バイト目を書き込んだ後の最初のバッファ空き割込みでは、データを受信していないし、バッファ空き割込みなのだからSDRは空いている。何もせずに2バイト目のデータをSDRに書き込んで良いというように読み取れました。
私の理解は正しいのでしょうか。そして、何故このような動作をするのでしょうか。ご助言をいただけると嬉しいです。
足りない情報がございましたら、おっしゃってください。
よろしくお願いいたします。
ユキさん、こんにちは。NoMaYです。> コンパイラの最適化レベルはデバッグ優先でした。> ので、最適化レベルを速度優先にしてみましたが、それでも結果は変わりませんでした。そうでしたか、、、 そこで、以前に別スレッドでRL78/G13シミュレータでCSIを動かしたことがあったのですが、それを持ち出して、ユキさんがされた設定と同じにして動かしてみたところ、シミュレータでオーバーランが発生することまで分かりました。ただ、このスレッドのここまでの内容を読み直して把握して、以下の状態のソースを再現するという作業が、私にはちょっと大変そうな気がしていますので、以下のプロジェクトのソースをそちらで修正して、リプライに添付して頂くことは出来ませんか? → [追記] 次の投稿で大まかに状況が把握出来ましたので私にはもう不要かな、というところですが、後の話の展開次第ではチョコさんにとって役に立つかも、とも思うところです、、、)プロジェクトのファイル一式issue_20191009.zip> 1バイト目のデータの転送が終わる少し前のタイミングで割り込み処理関数に入っているようです。> 割り込み処理関数に入ってから1バイト目のデータの送受信が終わるまでの間には1usも空いていません。> 割り込み処理関数に掛かる時間以前に、割り込み処理関数に入るのが遅すぎる気がします…。以下、こちらで試した時の画面コピーです。[関連リンク]CSIのシミュレーション方法japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/5834/csi