スマートコンフィグレータのSDCSの設定項目、ロウカラムレイテンシとは何か

いつもお世話になっております。ななと申します。

RX65Nを使用しています。

SDRAMを利用するためにスマートコンフィグレータでパラメータ設定をしていますが、SDCSの項目で「ロウカラムレイテンシ」があります。

マイコンのデータシートにも何を指しているか説明はないのですが、SDRAMでは一般的に用いられるものなのでしょうか。

カラムレイテンシ(CASレイテンシ)ならデータシートでもよく見かけます。

Parents
  • チョコです。
    RXは使ったことはありませんが,名前からして,RAS信号がアクティブになってから,CAS信号をアクティブにする時間を指定しているパラメータでしょう。
    このようなパラメータを設定するには,使用したいSDRAMのデータシートを参照する必要があります。そこで,似たような名前のパラメータを探すべきです。
Reply
  • チョコです。
    RXは使ったことはありませんが,名前からして,RAS信号がアクティブになってから,CAS信号をアクティブにする時間を指定しているパラメータでしょう。
    このようなパラメータを設定するには,使用したいSDRAMのデータシートを参照する必要があります。そこで,似たような名前のパラメータを探すべきです。
Children
No Data