RFPv3で書き込んだプログラムについて

いつもお世話になっております。

RFPv3で書き込んだプログラムをPCに接続せずMTK-RL78/G14のみで実行するにはどうすればよいですか?

 

使用統合開発環境 CS+ for CA,CX 

使用製品 MTK-RL78/G14

使用フラッシュプログラマ Renesas Flash Programmer V3.06.01

Parents
  • こんにちは

    ボードのマニュアルは入手済みですか?
    「クイック・スタート・ガイド(MTK-RL78G14_QSG_V2.2.pdf)」には準備するものとして「電源ACアダプタ:DC5V(定電圧)1A以上のスイッチングACアダプタ」とあります。
    中にハードウェアマニュアル(MTK-RL78G14_HW_UM_V2.pdf)の「3. 電源」にも情報が書かれています。条件に合った電源をボードに接続すればUSBでPCに接続しなくても動作するはず。
    これらのPDF資料はサンプルプログラムのダウンロードファイル(MTK-RL78G14-V39d.zip)の中に入っています。

    念のため、マニュアルを含むZIPファイルは以下Renesasサイトからもダウンロードできます。
    www.renesas.com/.../D3015927.html
    また、かふぇルネサイト内にもMTK-RL78G14の掲示板が開設されています。
    japan.renesasrulz.com/.../forum
Reply
  • こんにちは

    ボードのマニュアルは入手済みですか?
    「クイック・スタート・ガイド(MTK-RL78G14_QSG_V2.2.pdf)」には準備するものとして「電源ACアダプタ:DC5V(定電圧)1A以上のスイッチングACアダプタ」とあります。
    中にハードウェアマニュアル(MTK-RL78G14_HW_UM_V2.pdf)の「3. 電源」にも情報が書かれています。条件に合った電源をボードに接続すればUSBでPCに接続しなくても動作するはず。
    これらのPDF資料はサンプルプログラムのダウンロードファイル(MTK-RL78G14-V39d.zip)の中に入っています。

    念のため、マニュアルを含むZIPファイルは以下Renesasサイトからもダウンロードできます。
    www.renesas.com/.../D3015927.html
    また、かふぇルネサイト内にもMTK-RL78G14の掲示板が開設されています。
    japan.renesasrulz.com/.../forum
Children