連投失礼します。
公式hpからRL78G1F_MRSSK_SPM_LESS_120_DIP_CSP_CC_V100をダウンロードしてきて内容を見ています。
プログラムの中で、R_FIX_div_int16という関数が使われていますが、
どこにも関数の内容が書かれていません。
どこにも書いていないのに、どうしてこの関数が使えているのか分かりません。わかる方、教えて下さい。
以下調べた事
・プロジェクト全体を検索しましたが、関数の内容を記述している部分は有りませんでした。
・関数の名前から、掛け算とか割り算とかしているのだと思います。
・ネットでいろいろ調べましたが、fixmath.hというのが関係しているのかと思いましたが、fixmath.hをincludeする記述がありません
・別途ヘッダーを読み込む事が出来るのかと調べましたら、ビルドツールのリンクオプションに「使用するライブラリファイル」という項目がありまして、中身を見ましたが空でした。
開発環境:CS+,
対象マイコン:RL78G1F
ダウンロードプログラム : RL78G1F_MRSSK_SPM_LESS_120_DIP_CSP_CC_V100
プログラム内容: スターターキット(24V Motor Control Evaluation System for RX23T)とRL78G1FのCPUカードを使ってセンサレスモーターを動かすというものです。