MTK-RL78/G14のWi-Fiについて

いつもお世話になっております。

 

Wi-Fiを利用してPCでMTK-RL78/G14の遠隔操作を行うプログラムを作成したいと思っています。

MTK-RL78/G14のWi-Fiを飛ばせるようにするにはどうすればよいですか?

ちなみにSW5.4をオンにした状態です。

 

使用統合開発環境 CS+ for CA,CX 

使用製品 MTK-RL78/G14

 

P.S

ユーザーズマニュアルの表を参考に端子配置図を変更しました。

WIFI-SPI-MOSI、WIFI-SPI-MISO、WIFI-SPI-CLKとWIFI-TXD (UART0_RX)、WIFI-RXD (UART0_TX)は同時に設定できませんでした。

オプションでUART3に接続できると書いてあるのでCSI通信だけでも大丈夫?

Parents
  • Takuさん、こんにちは。NoMaYです。

    すみません、16-bit MCUでWi-Fiならクラウドに繋ぐという先入観があって、MTK-RL78G14のクイックスタートガイドを斜め読みし過ぎたことに気付きました。NAKAさんからのリプライもあって、ちょっと気持ちに余裕が出来て、改めてクイックスタートガイドを読み直したら、MTK-RL78G14がウェブサーバーになるデモもちゃんとありますね。(早トチリして、御免なさい。) このデモは動作しますか?

    MTK-RL78G14_QSG_V2.2.pdfの画面コピー

  • 返信ありがとうございます。

    このデモは動きました。
    実際にページを開く事ができ各種センサ、LEDのオン、オフが動作することも確認しています。
Reply
  • 返信ありがとうございます。

    このデモは動きました。
    実際にページを開く事ができ各種センサ、LEDのオン、オフが動作することも確認しています。
Children
No Data