質問失礼致します。
RX63n 176pinマイコンで開発しています。
12ビットADコンバータ使用時のポート割り振りについてご質問です。
マニュアル「RX63Nグループ、RX631グループユーザーズマニュアル ハードウェア編」の記載の中に、
「12 ビットA/D コンバータを使用する場合は、ポート4 は、汎用入力ポートとして使用してください。」とあるのですが、
現状はポート4をAD入力ポート(AN***)として使用してしまっている事がわかりました。
特に何か問題が発生した訳ではありませんが、
このマイコンの使用方法はマニュアルに反している事になるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
Sktytrさんこの手の注意事項が書かれているのはアナログマルチプレクサ内のクロストークによる変換精度劣化が考えられます。A/Dは複数チャンネルから1つを選択するためポート間にアナログマルチプレクサを入れています。ポートを出力にすると信号レベルの変化時にマルチプレクサからのクロストークが発生しA/Dの入力にノイズが加わります。入力ポートとして使っている場合でも外部の信号レベルが変化すれば、出力時と同様にクロストークが乗りますけれども、クロストークのレベルが入力と出力で違っていて、出力場合のクロストーク量がデータシートで規定している変換精度を満足できなくなるレベルに達している可能性があります。 もう1つ考えられるのは、A/D兼用のポートの電源がAVCCに繋がっていて出力ポートのレベルが変化した場合AVCCの電圧が揺れてA/Dの変換精度に影響を与える可能性があります。
RX65NでADTRGも含まれているところを見ると後者の可能性が高そうです。
それと更にもう1点あるのが、出力ポートとして大電流を流すと、チップ内部のAVCCの電圧が下がったり、GNDの電位が持ち上がったりします。この結果、A/Dの直線性が悪くなり精度劣化を起こします。(電源系のワイヤーボンディングの配線抵抗等によって電圧降下が発生)
psスレッドのMoreからEditを選択するとタイトルの編集などができますよ。
Almondさん その通りで、出力にしなければOKです。 その上で、なんでダメなんだろうねーっていう切り口で考えてます。詳細をユーザーズマニュアルに書いくれていたら悩まなくて済むんですけども :-P
almondさん、こんにちは。NoMaYです。情報有難う御座います。ポート4には、そんな特殊な裏事情があったのですね。(RX231でのこと、とのことですが、RX63NやRX65Nでも関係していそうですね。) そうなると、私の以下の推測は間違っていましたね。(私は)納得です。(すみません、以下、「AD入力」→「12ビットAD入力」と読み替えて下さい。)> そして、質問には含まれていないことですが、> ポート0、9、Dに関しては、> 同様に> AD入力が割り当てられている端子はAD入力として使用していない端子であっても出力ポートに設定しないで下さい、> 及び、> AD入力が割り当てられていない端子についても出力ポートに設定しないようにすることを推奨します、> ということなのでしょうね。