質問失礼致します。
RX63n 176pinマイコンで開発しています。
12ビットADコンバータ使用時のポート割り振りについてご質問です。
マニュアル「RX63Nグループ、RX631グループユーザーズマニュアル ハードウェア編」の記載の中に、
「12 ビットA/D コンバータを使用する場合は、ポート4 は、汎用入力ポートとして使用してください。」とあるのですが、
現状はポート4をAD入力ポート(AN***)として使用してしまっている事がわかりました。
特に何か問題が発生した訳ではありませんが、
このマイコンの使用方法はマニュアルに反している事になるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。