こんにちは。
モモと申します。
私は現在、RL78/G13の「R5F100AGASP」で開発を行っており、constで合計80KB近くの領域を扱おうとしています。
CS+ for CA,CXを使用しているのですが、RL-78コンパイラの無償評価版ではROM領域を64KBしか扱えないので、製品版のRL-78ライセンスを購入しました。
R5F100AGでは128KBのROM領域を持っている筈なのですが、適当なプログラムで生成したmapファイルを見ると、下記のように書かれていました。
MEMORY=ROM BASE ADDRESS=00000H SIZE=10000H
上記のように、64KBのROM領域しか使用できていないようなのです。
128KBの領域を使うためには何か設定が必要なのでしょうか。
当方メモリを意識してプログラムを書くのは初めてのことで、何を調べてよいかも分からない状況です。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
> CS+ for CA,CX V4.03.00 [07 Jun 2019] > 製品情報 > Compiler Standard V1 for RL78 (CC-RL) ノードロック・ライセンス(annual)
CS+ for CA,CXならコンパイラはCC-RLではなくてCA78K0Rでは?