はじめまして。
RL78 E1デバッガを初めて使っています。
CS+の設定からオプション・バイトの設定ができることは承知しているですが、
アセンブリ言語の勉強に自前で記述しようと試みています。
ですが、何を参考にしたら良いかが分かりません。
サンプルコードの情報がありましたら教えていただけると嬉しいです。
アセンブリ言語の勉強も兼ねているのですがそもそも何を見て勉強すれば良いかが分からないです。
クロック設定等はmain関数後にC言語で記述できるかと思いますが、
これらもスタートアップ時点で設定しておきたいと考えています。
チョコです。
RL78/G10のサンプルコードが参考になるかと思います。
「RL78/G10 初期設定 CC-RL」のプロジェクトの中に「opt.asm」というファイルがあります。
これが,オプションバイトの設定部分です。
https://www.renesas.com/jp/ja/software/D3017007.html
これは,あくまでRL78/G10の例です。実際の設定は使用するデバイスに合わせて変更してください。
これだけコメントがあれば,理解しやすいと思います。