お世話になります。
大量の四則演算をする必要が出てきて処理時間が足りるか不安になってきました。
アセンブラ言語は速いと言われますが、マイコンが演算器を持っている場合はC言語で書いても同じなのでしょうか。
使っているのはRL78です。
初歩的な質問で本当に申し訳ありません。教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
チョコです。
追加で,コメントします。
RL78のレジスタ・バンクをうまいこと使い(データアクセス用のポインタで使用するレジスタを通常の処理用と独立させる),データの構造をよく考えれば,アセンブラでの高速化は可能性がありますが,どの程度速くなるかは分かりません。
なお,RL78にはS1~S3コアの3種類があり,S1コア(RL78/G10)には,そのようなハードは内蔵されていないので問題外です。RL78/G13のようなS2コアのデバイスがハードウェアを制御用のレジスタを介して制御するものです。RL78/G14以降のS3コアは入出力がレジスタ渡しの命令でのサポートになっています。使用予定のデバイスで異なることがあります。
まずは,Cで評価してから対応を考えるのがいいでしょうね。