RL78/G11 簡易IICAについて

いつもお世話になります。

とし といいます。

 

現在、秋月電子で購入した評価ボード

「RL78/G11スティック型評価ボード(R5F1058AALA)」を

使用しています。

アバウトな質問で申し訳ないのですが

簡易IICAを使いたいとチョコさんのRL78/G10,G13

簡易IICAサンプル等を参照させてもらいましたが

ビルドすら通りません。

レジスタ名は修正したのですが「#pragmaの構文が不正、識別子がありません」 

等のエラーが出ます。

 

実際、G11のサンプルとしてどのシリーズ(G10,G13等)を

参照すればよいのでしょうか。

 

以上、アバウトで申し訳ありませんが

どなたかわかる方、アドバイスを頂きたく思います。

 

Parents
  • いつもお世話になります。
    としです。

    IICAとは直接的は関係ないのですが
    別件で質問させていただいてもよろしいでしょうか。

    RL78のハードウェアマニュアルと実際のプログラムを確認しているのですが
    その際にレジスタの宣言方法?についての説明を見つけることができませんでした。


    RL78G11ハードウェアマニュアル 13.3.4
    SMRmnのCKSを触りたい場合、「 _0000_SAU_CLOCK_MODE_CKS」とあります。

    しかしマニュアル内には「 _0000_SAU_CLOCK_MODE_CKS」の記載がありません。
    勝手にSMRmn.CKS.bit = 1 みたいな記入方法だと思ってました。

    以前使用したSHシリーズではこのあたりの記述は「iodefine」に書き方があったのですが
    RL78にはそのようなものもありません。(iodefineと対応ヘッダ内は見ました。)

    自分が見つけられてないだけなのですが、
    このあたりの記入方法がどこにあるのかご教示いただいてもよろしいでしょうか。

    質問ばかりで申し訳ありませんが
    アドバイス頂きたく思います。

    以上、よろしくお願いします。
  • チョコです。
    もう一つ気になる部分があったので,コメントしておきます。
    >勝手にSMRmn.CKS.bit = 1 みたいな記入方法だと思ってました。
    RL78では16bitのレジスタに対するビット操作はできません。SMRは16bitのSFRなので,「SMRmn = xxxx」のように設定は16bit分を一度に設定します。
    その為に前回のコメントで書いたように,コード生成では,各ビットの設定値の論理和をとったデータを代入するようにしています。
  • チョコさん

    いつもお世話になります。
    としです。

    レジスタについてご教示ありがとうございます。
    >いろんなビットに対する定義があり,それらの論理和をとってSMRレジスタの設定値になります。

    SFRについても過去の「かふぇルネ」内に記述があるのを確認しました。

    IICAのコードをRL78G11用に変換するためにも
    各レジスタの宣言方法を確認していきたいと思います。

    以上、ご教示ありがとうございます。
  • チョコさん

    お世話になります。
    としです。

    お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
    思い込みはダメですね。
    前回(SH)と同じだと思っていたので余計にわかりにくくなっていたともいます。

    SFRで検索すると過去のかふぇルネ質問事項も発見できましたので
    これらを読んでSFRについて勉強しようと思います。

    >このように,いろんなビットに対する定義があり,
    それらの論理和をとってSMRレジスタの設定値になります。
    コード置き換えで必要になるはずなので上記の内容についても調べたいと思います。

    以上、アドバイスとご教示ありがとうございます。
Reply
  • チョコさん

    お世話になります。
    としです。

    お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
    思い込みはダメですね。
    前回(SH)と同じだと思っていたので余計にわかりにくくなっていたともいます。

    SFRで検索すると過去のかふぇルネ質問事項も発見できましたので
    これらを読んでSFRについて勉強しようと思います。

    >このように,いろんなビットに対する定義があり,
    それらの論理和をとってSMRレジスタの設定値になります。
    コード置き換えで必要になるはずなので上記の内容についても調べたいと思います。

    以上、アドバイスとご教示ありがとうございます。
Children
No Data