スマートコンフィギュレータによる端子設定についてご教示願います。使用マイコンはRH850F1KM-S1(R7F701692)です。
端子設定->端子番号タブ上で兼用機能として設定した端子に対して、どこまで
端子番号2の端子に兼用機能TAPA0WPを割り当てました。出力の初期値として1を設定したいのですが、可能でしょうか。
端子設定->端子番号タブ上では設定する項目がなかったため、コンポーネントタブ->Drivers->入出力ポート->Config_PORT(事前に作成済み)において、P10_4の「出力」/「1を出力」にチェックを入れることで対応出来ないかと思いましたが、競合が発生しました。※Config_PORTはあくまでもGeneralポートとして使用する場合にのみ設定可能なのでしょうか。
matsuさん、チョコさん、こんにちは。NoMaYです。V850E2/Fx4-Hの端子機能の章の回路構造の模式図は以下の画面コピーの通りでした。この図しかありませんでしたので、どのポートも同じ回路ですかね。[訂正] STD1V1と書かれた点線枠内が同じで、それより右側の部分は多少ポート依存するのでしょう。(少なくともアナログ入力が書かれていませんので。) あと、TAPAがありますね。後で見てみようと思います。[追記] どうもTAPAは(V850E2/Fx4-Hでは)TAUA0のオプション機能のようですので、TAUA0も見ないといけなさそうですね。V850ファミリ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/v850.htmlV850E2/Fx4-Hグループ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/v850/v850e2fx/v850e2fx4h.htmlV850E2/Fx4-H ユーザーズマニュアル ハードウェア編www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01uh0318r01uh0318jj0100_v850e2_fx4_h.pdf[追記]TAPA0WPというのは、以下の画面コピーの青色枠部分になるのでしょうかね。どうもTAPAは(V850E2/Fx4-Hでは)TAUA0のオプション機能のようですので、TAUA0も見ないといけなさそうですね。