RL78/F14にてIDコードエラーが発生する

初心者です。

 

RL78/F14にてIDコードエラー(C0602202)により、書込みが出来ません。

セキュリティIDには00000000000000000000を設定しており、

コンパイラはCS+ for CC V7.00 を使用しております。

 

昨日まで書込みが出来ており、原因の見当がつきません。

ご教授いただければ幸いです。

Parents
  • 「起動時にフラッシュ ROM を消去する」を「はい」にすると書き込みが出来ました。
    ただ、CPUからの応答がありません等のエラーが発生します。
  • FAQに

    ja-support.renesas.com/.../17796209
    > なお、セキュリティIDを忘れてしまった場合は、フラッシュメモリを一旦消去し,セキュリティIDを設定しなおしてください。

    とあるので消去で対処として正しいと思いますが、原因は謎なので問題が起こった際に書き込んだプログラムファイルのセキュリティ ID の部分は設定どおり 00000000000000000000 となっているかは確認されると良いと思います。
  • fujita nozomu さん

    ありがとうございます。参考にします。
    セキュリティIDが設定どおりなっているか確認したいと思います。
Reply Children
No Data