CS+でシュミレータ動作確認とE1エミュレータでデバッグしていますが、RAM変数の動作が違います。
タイマー割り込みと、メインルーチンで簡単なプログラムを確認しています。
タイマー割恋でRAM変数にセットしますが、メインに戻りIOポートをアクセスすすると
RAM変数がクリアーされます。
CS+の設定の問題なのでしょうか。
教えてください。
以下。テストプログラムです。
/***********************************************************************//* *//* FILE :Main.c *//* DATE : *//* DESCRIPTION :Main Program *//* CPU TYPE : *//* *//* NOTE:THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. *//* *//***********************************************************************/#include "iodefine.h"
#define DI __DI#define EI __EI
#define RXDDT P0_bit.no0#define LEDBIT P0_bit.no1#define HARISW P0_bit.no2#define PWBIT P0_bit.no3#define BUZZPT P0_bit.no4#define HIMO_SW P13_bit.no7
int Sycnt1;
void mainjob(void);void R_TAU0_Channel0_Start(void);
void timerjob(void){ if(Sycnt1-- == 0) { Sycnt1 = 1000; } }
void mainjob(void){ R_TAU0_Channel0_Start(); EI(); for(;;) { if(PWBIT == 1) // 電源? { if(HARISW == 1) // 貼り付けSW ON? { P0_bit.no1 = 1; } } }}
/***********************************************************************/ /* */ /* FILE :Main.c */ /* DATE : */ /* DESCRIPTION :Main Program */ /* CPU TYPE : */ /* */ /* NOTE:THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. */ /* */ /***********************************************************************/ #include "iodefine.h" #define DI __DI #define EI __EI #define RXDDT P0_bit.no0 #define LEDBIT P0_bit.no1 #define HARISW P0_bit.no2 #define PWBIT P0_bit.no3 #define BUZZPT P0_bit.no4 #define HIMO_SW P13_bit.no7 int Sycnt1; void mainjob(void); void R_TAU0_Channel0_Start(void); void timerjob(void) { if(Sycnt1-- == 0) { Sycnt1 = 1000; } } void mainjob(void) { R_TAU0_Channel0_Start(); EI(); for(;;) { if(PWBIT == 1) // 電源? { if(HARISW == 1) // 貼り付けSW ON? { P0_bit.no1 = 1; } } } }
関係あるかわかりませんが割り込み処理で値の更新をしてるらしき Sycnt1 の宣言で volatile が付いてないのは気になりますね。あと R_TAU0_Channel0_Start() の関数プロトタイプ宣言をヘッダの拠らずに自前でやってるところも気になります。
関係あるかわかりませんが割り込み処理で値の更新をしてるらしき
Sycnt1 の
宣言で volatile が付いてないのは気になりますね。あと
R_TAU0_Channel0_Start() の関数プロトタイプ宣言をヘッダの拠らずに自前でやってるところも気になります。
> ここで、Sycnt1が0リセットするようです。 > どうもIOアクセスを行うと、RAM変数がリセットするようです。 ステップ実行で確認できることと思いますが「~ようです」と推測の表現となっているのはなぜでしょうか?