CS+でシュミレータ動作確認とE1エミュレータでデバッグしていますが、RAM変数の動作が違います。
タイマー割り込みと、メインルーチンで簡単なプログラムを確認しています。
タイマー割恋でRAM変数にセットしますが、メインに戻りIOポートをアクセスすすると
RAM変数がクリアーされます。
CS+の設定の問題なのでしょうか。
教えてください。
以下。テストプログラムです。
/***********************************************************************//* *//* FILE :Main.c *//* DATE : *//* DESCRIPTION :Main Program *//* CPU TYPE : *//* *//* NOTE:THIS IS A TYPICAL EXAMPLE. *//* *//***********************************************************************/#include "iodefine.h"
#define DI __DI#define EI __EI
#define RXDDT P0_bit.no0#define LEDBIT P0_bit.no1#define HARISW P0_bit.no2#define PWBIT P0_bit.no3#define BUZZPT P0_bit.no4#define HIMO_SW P13_bit.no7
int Sycnt1;
void mainjob(void);void R_TAU0_Channel0_Start(void);
void timerjob(void){ if(Sycnt1-- == 0) { Sycnt1 = 1000; } }
void mainjob(void){ R_TAU0_Channel0_Start(); EI(); for(;;) { if(PWBIT == 1) // 電源? { if(HARISW == 1) // 貼り付けSW ON? { P0_bit.no1 = 1; } } }}
きたさん、こんにちは。NoMaYと申します。宜しければ、シュミレータでうまく動いた状況が分かるCS+の画面コピーと、E1エミュレータでうまく動かなかった状況が分かるCS+の画面コピーの、2つの(それ以上でも可)の画面コピーを添付して、見せて頂けないでしょうか?(どんな操作をされて確認されたのかというイメージが沸いて来ないですので、、、)
NoMaYさん
画面コーピーを送ります
E1画面
シュミレータ画面