はじめまして。
初めてCS+を使ってC言語によるプログラムを作成したのですが、同じプロジェクト・ソースファイルを使用しているのに違うPCを使用したら処理速度が遅くなりました。
もともとWindous10 32bit CORE i3のPCでプロフラムを作成して、それをWindous10 64bit CORE i5のPCで動かしたら遅くなったのでPCのスペックで処理速度は変わってくるのでしょうか?
通信はE1エニュレータで行い、マイコンはRL78/F13を使用しています。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。