初歩的な質問で大変恐縮なのですが、AD変換された値を取得する方法についてご教授いただきたいです。
RX72T Starter Kitを使用して開発を行っております。
AD変換された値を以下①~③の手順で取得しようとしていますが、取得できていない状態です。
おそらくどこかの理解が間違っていると思うのですが、ご指摘いただけないでしょうか。
(開発環境はe2Studio, GCCです。リアルタイムOSは入れていません)
①AD変換する電圧の入力は、マイクロコントローラピンヘッダJA1の9~12ピン(ADC0~ADC3)のいずれかを使用する
(ユーザーマニュアルを参考:https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/datasheet/r20ut4272jg0100-rskrx72t-usermanual.pdf)
②上記のピン位置は以下の場所である
③AD変換後の値を取得するには「S12AD.ADDR0~ADDR7」を使用する
例えば「 hoge = S12AD.ADDR0 」でAD変換後の値がhogeに格納される
(ピンは4つなのにADDRは8つ指定できるのがよく分かっていない点です)
現状ではAD変換後の値が取得できておらず、上記①~③の内いづれか(もしくは全部)が間違っているのではと考えています。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
panpanpandaさん、こんにちは。NoMaYです。#お久しぶりです。RXスマートコンフィグレータというツール(e2 studioに組み込まれています)を使うと、AD変換ぐらいであれば何事も無くコード生成出来るだろうと思います。そして、そのコードと現在の手元のコードを比較して相違点を調べていくのも手ではないかと思うのです。(そのままコードを使っても良いと思います。)スマート・コンフィグレータwww.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/tools/solution-toolkit/smart-configurator.html
NoMayさん
スマート・コンフィグレータの情報をいただきありがとうございました。
使用しコードを作成しました。
RX72Tで走らせるところまでは問題なくできているのですが、AD変換値を取得することができていません。
以下のコードで実行しており、何かデータが入ればブレークアウトする仕様としているのですが、ブレークポイントに入ってこないです。
データ取得の方法としてどこが問題となっているのでしょうか。
それとも確認の方法として間違っているでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授いただけると幸いです。
****Main***
void main(void){ ad_channel_t channel = ADCHANNEL0; uint16_t * const buffer; R_Config_S12AD0_Create(); while(true){ R_Config_S12AD0_Start(); R_Config_S12AD0_Get_ValueResult(channel, buffer); R_Config_S12AD0_Stop(); }}
****関数部分**
void R_Config_S12AD0_Create(void){ /* Cancel S12AD0 module stop state */ MSTP(S12AD) = 0U;
/* Disable and clear interrupt flags of S12AD0 module */ S12AD.ADCSR.BIT.ADIE = 0U; S12AD.ADCMPCR.BIT.CMPAIE = 0U; S12AD.ADCMPCR.BIT.CMPBIE = 0U; IR(S12AD, S12ADI) = 0U; IEN(S12AD, S12ADI) = 0U;
/* Set S12AD0 control registers */ S12AD.ADCSR.WORD = _0000_AD_DBLTRIGGER_DISABLE | _0100_AD_ASYNC_TRIGGER | _0200_AD_SYNCASYNCTRG_ENABLE | _0000_AD_SINGLE_SCAN_MODE;
/* Set AD conversion start trigger sources */ S12AD.ADSTRGR.WORD = _0000_AD_TRSA_ADTRG; S12AD.ADADC.BYTE = _00_AD_1_TIME_CONVERSION | _00_AD_ADDITION_MODE; S12AD.ADDISCR.BYTE = _00_AD_DISCONECT_DISCHARGE | _0F_AD_DISCONECT_15ADCLK;
/* Set channels and sampling time */ S12AD.ADSSTR0 = _1B_AD0_SAMPLING_STATE_0; S12AD.ADANSA0.WORD = _0001_AD_ANx00_USED;
/* Set AN000 amplifier */ S12AD.ADPGADCR0.BIT.P000DEN = 0U; S12AD.ADPGACR.BIT.P000CR = _0001_AD_PATH_ANx_NONE_NONE; S12AD.ADCER.WORD = _0000_AD_AUTO_CLEARING_DISABLE | _0000_AD_SELFTDIAGST_DISABLE | _0000_AD_RIGHT_ALIGNMENT; S12AD.ADELCCR.BYTE = _02_ALL_SCAN_COMPLETION; S12AD.ADCSR.WORD |= _1000_AD_SCAN_END_INTERRUPT_ENABLE;
/* Set compare control register */ S12AD.ADCMPCR.WORD = _0000_AD_WINDOWB_DISABLE | _0000_AD_WINDOWA_DISABLE | _0000_AD_WINDOWFUNCTION_DISABLE;
/* Set interrupt and priority level */ IPR(S12AD, S12ADI) = _0F_AD_PRIORITY_LEVEL15;
/* Set AN000 pin */ PORT4.PMR.BYTE &= 0xFEU; PORT4.PDR.BYTE &= 0xFEU; MPC.P40PFS.BYTE = 0x80U;
/* Set ADTRG0# pin */ MPC.PA4PFS.BYTE = 0x09U; PORTA.PMR.BYTE |= 0x10U;
R_Config_S12AD0_Create_UserInit();}
void R_Config_S12AD0_Start(void){ IR(S12AD, S12ADI) = 0U; IEN(S12AD, S12ADI) = 1U; S12AD.ADCSR.BIT.TRGE = 1U;}
void R_Config_S12AD0_Stop(void){ S12AD.ADCSR.BIT.TRGE = 0U; S12AD.ADCSR.BIT.ADST = 0U; IEN(S12AD, S12ADI) = 0U; IR(S12AD, S12ADI) = 0U;}
void R_Config_S12AD0_Get_ValueResult(ad_channel_t channel, uint16_t * const buffer){ if (channel == ADCHANNEL0) { *buffer = (uint16_t)(S12AD.ADDR0); }
else { /* Do Nothing */ } if (*buffer != 0U) { *buffer = (uint16_t)(S12AD.ADDBLDR.WORD); //ここでブレークポイント }
}