こんにちは、ちくわともうします。
RL78 CS+ for cc 下記エラーがでて困っています。
(E) F0563100 F0563100:Section address overflow out of range : "BOOT_COD_f"
BOOT_COD_f でのセクションでオーバーフローが起きていることなので
セクションの割り当て変更したりしているのですが上記エラーが回避できません。
試しに一旦自動でセクションをわりてるとコンパイルは通ります。
ただどうしてもセクションの自動配置をやめたいので手動で設定したい場合の
上記エラーの回避方法をどなたかご存知ないでしょうか?
または"BOOT_COD_f"について調べる方法をご教授願います。
ちくわさん.vect/00000に対して.vect 00000000 0000007fになってますよ、とりあえず全部自動生成した時のものを 手動割り付けにして少しずつエラーを確認しながら変更はできないのですか?