毎度失礼しております、NNNです。またも初歩的な内容で申し訳ありません。Renesas synergyのSK-S7G2基板で、アプリケーションノートのCANサンプルを利用しています。CAN通信にて同IDで複数のフレームが順に送られてくる場合、データは何処に格納されていくのでしょうか。メールボックスでは全てのIDを受け取るようにしていますが、 メールボックス1:ID1のデータ メールボックス2:ID2のデータ1 ID2のデータ2で上書き メールボックス3:ID3のデータ のようになりますか?それとも、rx_frame.data[]の中身を次のフレーム(データ2)がくるまでに別バッファへ読み出す必要がありますか?
よろしくお願いいたします。