こんにちは。NoMaYです。TB-RX65N/RX130/RX231のCS+のサンプルプログラムです。まずはデバッグコンソール出力のサンプルです。(サンプルプログラム置き場とGitHubに置きました。)japan.renesasrulz.com/cafe_rene/m/sample_program/460github.com/NoMaY-jp/RX_SmartConfigurator_examples_RXTB_CSplus/tree/cafe_rene/10_DebugConsole_printf
int main(void){ LED0 = LED_ON; for (;;) { printf( "Hello World\r\n" ); R_BSP_SoftwareDelay( 1000, BSP_DELAY_MILLISECS ); LED0 = ~LED0; R_BSP_SoftwareDelay( 1000, BSP_DELAY_MILLISECS ); LED0 = ~LED0; }}
こんにちは。NoMaYです。実は、以下のような内部実装関数があるのですが、これを直接使っているサンプルプログラムは、まだ、作っていませんので使っている人はいないと思いますけど、たぶん、後日、ちょっと変えると思います。現在(一例):
U_Config_SCI0_UART_Send() → 送信完了を待たないU_Config_SCI0_UART_Send_UWT() → 送信完了を待つ
後日(一例):
U_Config_SCI0_UART_Send() → 送信完了を待つU_Config_SCI0_UART_Send_IT() → 送信完了を待たないU_Config_SCI0_UART_Send_Ex() → 引数で送信完了を待つ/待たないを指定
[関連リンク]RL78 SmartConfiguratorで気になった点とか改善する案とか報告してみるスレッドjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/7253/rl78-smartconfigurator/39178#39178