シリアル通信について

現在rx65nを使用してadコンバータとi2c通信を行いデータの受信を行うことができました。

そのデータをシリアル通信でpcのcsvに出力するためスマートコンフィグレータを使用しようと思っているのですが

R__Serial_Send

で送ったデータは接続しているpcに送られるということでしょうか?

またその確認方法はpc側のプログラミングが別で必要なのでしょうか?

よろしくお願いします。

Parents
  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。

    TeraTermも初めてということなので、PC側でエコーバック出来るかどうかから確認したいですね。まず、以下のアダプタの型番は何でしょうか?

    > 基盤の説明書にストレートケーブルを使用すると記載されていたのでCableCreationのUSB to RS232 アダプタを使用しています。

    CableCreation社 USB2.0/3.0 製品ページ
    www.cablecreation.com/ja/usb/

    [追記]

    以下であるなら、やはり、根本的に何かおかしい、何か勘違いされている、のでしょうね、、、

    > また、キーを押して見ましたが波形の変化は見られませんでした。

  • NoMaYさん,回答ありがとうございます。

    型番は下記のものを使用しております。
    www.cablecreation.com/.../usb-to-rs232-flat-cable-ftdi-chipset-10ft3meters-cd0621.html

    現在送信でなく受信の関数を使っていますがフラグのところでループしてしまいます。
    これはuartの接続がうまくいってないのと関係あるのでしょうか?ちなみに送信では
    フラグでループすることはありませんでした。
    flg=0;
    R_Config_SCI2_Serial_Receive((uint8_t *)&g_sci0_rx_buf, 1U);
    while(!flg)
    {
    }

    よろしくお願いします.
  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。

    では、そのアダプタのRS232側のコネクタのRXD端子とTXD端子を何とかして繋いで、TeraTerm側のローカルエコー機能を無効にして、何かキーを押して、押したキーが表示されるかどうか確認して頂けますか。設定は以下の画面コピーにあります。「キーを押して見ましたが波形の変化は見られませんでした」ということですので、たぶん、押したキーは表示されない、と考えてますが、、、(もし、万一、押したキーが表示されたら、RXD端子とTXD端子の接続を切断して、同じことをして、押したキーが表示されないこと、を確認して頂けますか?)



     

  • NoMaYさん,回答ありがとうございます。

    TeraTerm側のローカルエコー機能を無効にしてキーを押してみましたが波形に変化はありませんでした。

     

    また,cs+側のデバックコンソールからcomポートを選択することができるのですが

    テラタームでcomポートを選択したらcs+のほうが選択できませんでした.

    これも関係あるのでしょうか?

    よろしくお願いします。

  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。

    慌てないで下さい。私は、以下を確認して欲しい、と言いました?(ちょっと、ムッ、と怒っています、、、)

    > TeraTerm側のローカルエコー機能を無効にしてキーを押してみましたが波形に変化はありませんでした。

  • NoMaYさん,回答ありがとうございます。

    すみません,慌ててしまいました.
    押したキーは表示されませんでした。あとテラタームの画面にも表示されませんでした。

    すみません,よろしくお願いします。
  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。

    > 押したキーは表示されませんでした。あとテラタームの画面にも表示されませんでした。

    では、この段階で想定される可能性は以下の4つほどですが、まずは、(1)では無いことを私自身で把握しておきたいです。「Tera Termの方はポート番号をデバイスマネージャーに表示されているものを選択」とのことでしたが、デバイスマネージャの画面コピーを見たいです。例えば、私のPCでは、以下の画面コピーのようになってます。(ちょっと余計なWindowsデバイスドライバを入れていて、余計なCOMポートも表示されてしまっていますが、、、

    (1) 選択したCOMポート番号が間違っている
    (2) ハードウェアハンドシェイク機能が有効になっていて送受信がブロックされている
    (3) アダプタが壊れている
    (4) PCが壊れている

    私が普段使っているアダプタ、をPCに挿した時(COM14として割り当てられている)


    そのアダプタをPCから外した時(COM14は表示されなくなる → そのアダプタのCOMポートはCOM14と判断して間違いない)

     

  • NoMaYさん,回答ありがとうございます。

     

    左がケーブルを指している時で右が指していないときです。

    選択しているのはcom3なので間違いはないと思います。

    一応テラタームのほうも載せておきます。

     

    よろしくお願いします。

  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。

    > 選択しているのはcom3なので間違いはないと思います。

    では、次は、TeraTermのシリアルポートの設定でハードウェアハンドシェイク機能が有効になっていたら、それを無効にして下さい。以下の画面コピーのようにフロー制御でnoneを選択して下さい。既にnoneになっていたら、別のアダプタを試してみる必要があるかな、と思うのです。



     

Reply
  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。

    > 選択しているのはcom3なので間違いはないと思います。

    では、次は、TeraTermのシリアルポートの設定でハードウェアハンドシェイク機能が有効になっていたら、それを無効にして下さい。以下の画面コピーのようにフロー制御でnoneを選択して下さい。既にnoneになっていたら、別のアダプタを試してみる必要があるかな、と思うのです。



     

Children
  • NoMaYさん,回答ありがとうございます。

    フロー制御の部分はデフォルトでnoneになっていました。
    やはりケーブルに問題があるのでしょうか?
  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。

    > フロー制御の部分はデフォルトでnoneになっていました。
    > やはりケーブルに問題があるのでしょうか?

    この状況ですと、別のアダプタを試してみるのが良い、と私は思います。

  • たむらさん、一点だけ確認を

    NoMaY さんのご提案された確認方法は「RS232側のコネクタのRXD端子とTXD端子を何とかして繋ぐ」「TeraTerm 側のローカルエコー機能を無効にする」状態で、キーを押した時の応答を見るという内容ですが、最初の「何とかして繋ぐ」の部分は大丈夫でしょうか?

    作業している途中に外れてしまったり、接触が悪い状態ですと、ちゃんとした試験ができませんので。
  • NoMaYさん,回答ありがとうございます。

    偶然シリアル通信をbluetoothで行えるParani-SD1000が手元にあったので使用してみました。マイコン側にこの機器を接続し,別のpcにbluetoothでペアリングしてテラタームのcomポートもbluetooth仕様になっていました。しかし結果は変わりませんでした。

    よろしくお願いします。
  • 吉光屋さん,回答ありがとうございます。

    >>RS232側のコネクタのRXD端子とTXD端子を何とかして繋ぐ
    というのはコネクタとマイコンをつなぐのではなくて同じコネクタ内でつなぐということでしょうか?だとしたら勘違いしていました。
  • 追加です。

    テラタームで確認したところキーを押したら打った文字が2つ表示されました。
  • NoMaY さんは、まず「PC側でエコーバック出来るかどうかから確認したい」から始まっております。

    今は、USBシリアルの RS232C がちゃんと動いているか?確認の段階ですので、同じコネクタ内でつなぐことだと、自分は認識しています。

    ちょっと焦りすぎなのでは。少し冷静になって、もう一度 NoMaY さんの投稿内容をはじめから読まれた方が良いかと
  • たむら さん、こんにちは。NoMaYです。#吉光屋さん、フォローありがとうございます。

    すみません、外出していました。以下は、TeraTermを再実行したので、TeraTermのローカルエコー機能が有効に戻ってしまったのだと思います。(TeraTermの不便な点です。) 再度、無効にすれば打った文字が1つだけ表示されるようになるかと思います。また、アダプタのRS232側のコネクタのRXD端子とTXD端子の間の接続を切断してやると、打った文字が全く表示されなくなるだろうと思います。

    > テラタームで確認したところキーを押したら打った文字が2つ表示されました。

    それで、少しだけ先走ると、PC側は送受信出来る状態だと思われます。他方、マイコン基板側は(オシロで観測した箇所が全部でどれだけあったかは分かりませんが少なくとも)RX65NのTxD端子には信号が出ている(波形が観測されている)けれどもTeraTermには表示されないのとTeraTermでキーを打ってもRX65NのRxD端子には信号が来てはいない(波形が観測されない)という状況のようですね。

    となると、怪しいのは以下の4点でしょうか、、、

    (1) RX65NとMAX232の間の配線
    (2) MAX232とマイコン基板側のRS232のコネクタ(メス)の間の配線
    (3) MAX232が壊れている
    (4) たむらさんの“ストレート接続”の解釈と基板開発者の“ストレート接続”の意図のズレ
    > 基盤の説明書にストレートケーブルを使用すると記載されていた

    [追記] 2020/11/15 07:00

    失礼しました。MAX232では無くてMAX3232でしたね。私が先に間違えましたね。ごめんなさい。

  • 吉光屋さん,回答ありがとうございます。

    おっしゃる通りです。せっかくご教授いただいているのに
    こういう対応になってしまい申し訳ありません。
  • NoMaYさん,回答ありがとうございます。

    >>打った文字が1つだけ表示されるようになるかと思います。また、アダプタのRS232側のコネクタのRXD端子>>とTXD端子の間の接続を切断してやると、打った文字が全く表示されなくなるだろうと思います。
    今確認したところおっしゃる通りになりました。

    また,オシロスコープで波形を確認したところMAX232のTXの部分では変化が見られました。
    しかし,マイコン側のRS232のTXの部分では波形が見られませんでした。

    よろしくお願いします.