現在rx65nを使用してadコンバータとi2c通信を行いデータの受信を行うことができました。
そのデータをシリアル通信でpcのcsvに出力するためスマートコンフィグレータを使用しようと思っているのですが
R__Serial_Send
で送ったデータは接続しているpcに送られるということでしょうか?
またその確認方法はpc側のプログラミングが別で必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
たむら さん、こんにちは。NoMaYです。ああっ、そういうことだった(そういうことをされていた)のですね、、、マイコン基板側のRS232メスコネクタと、アダプタ(ケーブル)側のRS232メスコネクタの間を、ジャンプワイヤで接続していたのですね、、、私は、何が起きていたのか把握出来ました(たぶん出来たと思います)、、、> rs232cのコネクタの送信のピンからジャンプワイヤを使用してケーブルの受信のピンと接続