初めて投稿させていただきます もぐら と申します。
よろしくお願い致します。
RL78G13マイコンをE2シミュレータLiteを使用してCS+でデバッグを行っております。
CS+にてメモリ表示機能([表示]->[メモリ])を使ってコード・フラッシュメモリを確認してみたところ、
ベクタテーブルの0x00000番地がダウンロードしたmotファイルと異なるデータとなっておりました。
■ダウンロードしたmotファイルのデータ
S1130000D800FFFF00000000000000000000000016
■CS+からメモリ表示機能を使用した時に表示されたデータ
00000 | D0 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
また、プログラムで0x00000番地を直接リードしてみましたが、こちらもメモリ表示機能と同じく”0xD0”が取得されました。
そこで質問させていただきたいのですが、RL78G13マイコンのコード・フラッシュメモリはCS+からのメモリダンプや
プログラムからのリードでは確認することが出来ないのでしょうか?
また、リードするための設定や手順などありましたら教えていただけると幸いです。
チョコ様、NoMaY様
お二人のお陰で悩んでいた問題を解決することができました。
また、今回の問題以外にも色々と学ばせていただきました。
誠にありがとうございました。